This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642BOOST:由于不可预见的线性调频脉冲要求而无法进行编译的配置?

Guru**** 3016030 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913185/compiler-awr1642boost-configuration-not-compiling-due-to-unforeseen-chirp-requirements

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在传感器论坛中发布了类似的内容、但我现在意识到这可能更多是代码论坛问题、而不是传感器论坛问题。 请参阅以下内容:

虽然我知道 DCA1000会收集原始 ADC 数据、但我认为 AWR 在 subframeCfg 下的 CLI 脚本中描述了多少个线性调频脉冲(或线性调频脉冲周期数*线性调频脉冲数)、这一点很特别。 当我在在线演示可视化工具上尝试下面的"错误"脚本时、我记得在 dss_main.c 行2021中遇到错误。 工作正常。

我之所以陈述上述内容、是因为在 AWR1642上运行时、所连接的工作 CLI 脚本(每个子帧传输16个线性调频脉冲)可以正常工作、但传输16个(或其中的多个)以外任何内容的 CLI 脚本无法正确加载。 我正在尝试弄清其中的原因。

您认为这种挂起可能发生在哪里? 我在 DSS 中的某个地方想需要一定数量的线性调频脉冲(用于速度计算)、但我不确定。

工作 CLI 脚本:

e2e.ti.com/.../MIMO_5F00_multistatic_5F00_device2_5F00_sdk20_5F00_ver3.txt

 

不起作用的 CLI 脚本:

(一切都是一样的、只是现在有15个线性调频脉冲、而不是16个。 理想情况下、我希望它仅使用一个线性调频脉冲并收集该原始 ADC 数据)。

e2e.ti.com/.../MIMO_5F00_multistatic_5F00_device2_5F00_sdk20_5F00_ver4.txt

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您是否希望仅捕获原始数据、或者您的目的是让 AWR1642也进行处理?

    如果您只想从 AWR1642捕获原始 ADC 数据、则最好使用 mmWave Studio 捕获数据。

    尽管 mmw 演示提供了通过 LVDS 传输 ADC 数据的选项、但同时它也进行处理。 因此、您提供的配置也取决于处理算法、这也取决于您从 DSS_main.c 中获取错误的原因

    当遇到无法正常工作的配置错误时、请提供确切的 SDK 版本和代码片段(如果您修改了 dss_main.c)。

     

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    是的、我只想收集未进行 AWR1642处理的原始 ADC 数据。  

    如何将配置更改为不依赖于处理算法?  

    我弄清楚了上面 的 CLI 脚本在 DSS_main 中无法正常工作的位置。 这是因为您需要多个2、4、8等的线性调频脉冲  

    因此、我已经对这些部分进行了注释。  

    现在、我无法确定如何在每个子帧传输1个线性调频脉冲。 如本论坛所示:

    如果能就如何做到这一点提出任何建议,将不胜感激。 我可以在 mmWave Studio 中为每个子帧传输一个数据吗? 如果是、我能否将该图像加载到 AWR1642上。 mmWave Studio 的用户指南仅讨论 GUI、我需要在 AWR 上刷写 GUI、因为它们是远程的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想解决一个问题、谢谢!