This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS 命令行下载软件

Guru**** 3016020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912001/compiler-ccs-command-line-download-software

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我可以从命令行编译一些软件、但我也希望从命令行下载。

"Code Composer Studio 具有多个可用于创建、构建和导入项目的终端命令"语句  

似乎表明这是不能做到的。

问题:

是否有办法做到这一点?

谢谢  

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到有一个称为 DSS...的东西、

    示例位于 C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\scripting\examples\DebugServerExamples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    如果您只是在寻找一个简单的加载程序、请查看 DSS 示例 loadti:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_dss_loadti.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki

    感谢您的支持...是的、这看起来是一个很好的起点。

    设法初始化电路板、AM65xx、IDK。

    然后它被下载忙了...现在很忙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    谢谢

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    loadti 的工作方式很有魅力

    设置 path=%path%;C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\scripting\examples\loadti
    loadti -c C:\Users\x\workspace_v10\Phat\src\Comm.ccxml -r -l C:\Users\x\workspace_v10\Phat\Debug\Phat.out
    我添加了-r 以使其正常工作。
    谢谢
    Carl