This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 Segger JFlash 编写 TI CC1310/CC2640

Guru**** 3016720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913435/ccs-writing-ti-cc1310-cc2640-with-segger-jflash

主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC1310、 SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我想 用 Segger JFlash 编写 TI CC1310/CC2640、因此我必须从 CCS8获取十六进制文件、我 已按如下方式配置 CCS8、但 生成的十六进制文件不能 由 Segger JFlash 区分、 十六进制文件的格式似乎不是正常的。 请参阅下图:

另一个问题是 、使用 Segger JFlash 编写 TI CC1310/CC2640的可靠性和稳定性。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 ARM 十六进制实用程序将二进制可执行文件转换为多种不同输出格式之一。  附加到帖子的屏幕截图显示了其中两种格式。  第一种格式称为 Intel MCS-7886格式。  第二个名为 Extended Tektronix format。  您可以使用  构建对话框中的输出格式选项条目更改格式。  使用 Segger Jflash 实用程序所需的格式。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,我将 configger CCS8输出格式配置为(-intel,-I),输出十六进制文件似乎没有格式行:020000040000FA,,在使用 SEGGER JFlash 加载时出错,是 jflash 配置错误吗?
    另一个问题是、使用 Segger JFlash 编写 TI CC1310/CC2640的可靠性和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的十六进制实用程序输出屏幕截图符合 Intel 格式。  十六进制实用程序长期以来一直以相同的方式工作。  不可能出现错误。   

    此时、联系 Segger 寻求支持更有意义。  寻求帮助的一种方法是向 support_jlink@segger.com 发送电子邮件。

    我将此主题标记为"TI 认为已解决"、这不是因为我认为您的问题已解决、而是因为 TI 无法进一步帮助您解决此问题。

    谢谢、此致、

    乔治