This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CCS10 - SDK 安装问题

Guru**** 3016500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913549/ccs-cc1310-ccs10---sdk-installation-issues

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1312R、 CC1352R、

工具/软件:Code Composer Studio

我最近升级到了 CCS10、为了准备启动一些新项目、我想获取适合我的目标(CC1310、CC1312R、CC1352R)的最新 SDK。 我从 TI 网站下载了 CC13x0 SDK 版本4.10.0.10和 CC13x2 SDK 版本4.10.0.78、并运行了安装程序(在 MacOS 上)。 我去了 CCS10、发现这两个都很好、如 Preferences / Code Composer Studio/ Products 的这个屏幕截图中所示:

您可以清楚地看到13x0和13x2版本4.10... SDK 可被识别和安装(以及早期项目中的一组旧内容)。 到目前为止、非常好。 我安装的所有组件都是我放置它的正确位置、CCS10可以看到所有组件。  

问题1:当我使用 Resource Explorer 进行浏览时、准备好使用一些示例代码启动一些项目(建议使用该方法、并且确定这是一种实现基本配置的好方法)、我看到了适用于13x2系列的4.10.00.78 SDK (良好)、 但 CC1310的版本4.10.00.10 SDK 不会出现。 有趣的是、较旧的版本(3.20.0.23)确实存在、但上面的"已安装产品"列表中未显示该版本。

这是问题1 - Resource Explorer 中未显示适用于 CC1310的4.10.00.10 SDK。 "已安装的产品"页面中未显示的其他内容是有趣和意外的、也可能是错误的、但我目前不担心。

我感兴趣地注意到、CC1310版本4.10.00.10缺少的同一 SDK 出现在"CC2640R2"下。 我不记得为 CC2640R2安装任何组件、但这可能 是 CC1310缺少的 SDK、位于完全不相关的器件标题下? 我来深入了解一下、在 Resource Explorer 的 CC2640R2 SDK 4.10.00.10发行说明中、会发现"这是适用于 CC26xx 和 CC13xx 器件的 GA 版本的核心 SDK 4.20.03.02 "--  这是我要查找的1310 SDK 吗、只是在 Resource Explorer 中没有将其命名为1310 (这也表明它不是本地安装的、即使它是本地安装的)? 如果适用于 CC13xx、它是否也涵盖 CC13x2系列(如果是、为什么有单独的 CC13x2 SDK?)

问题2:当我单击 SDK 4.10.00.10的"已安装产品"列表上的"产品详细信息"按钮时、它会显示缺少依赖项 xdctools 3.51.3.28。 但是、如果回头看"已安装的产品"屏幕截图、您可以看到其中有 xdctools 3.51.3.28 (从顶部第二个)、尽管它不会出现在 Resource Explorer 中(其他大多数 xdctools 版本也不会出现)。 RE 中 CC2640R2 SDK 4.10.00.10的封装信息还显示缺少 xdctools 3.51.03.28。

也许事物的交叉命名会使 CCS10混淆、即使所有器件都在那里、也无法解决相关性问题?

如果我对 CC1310 的 CC2640R2 SDK 4.10.00.10错误了、我在一个位置四处走动、发现 Resource Explorer 的每个行项都有一个版本显示筛选器。 也许我专门命名 CC1310的版本4.10.00.10被过滤掉了? 不。 版本4.10.00.10在 CC13x0 SDK 标题下找不到。

在此过程中我发现了有趣的东西:CC13x2 SDK 4.10.00.78的产品详细信息(否则完整显示)显示"xdctools 3.61.0.16 [未安装]"、即使 Resource Explorer 和 Installed Products 都显示该信息、Resource Explorer 中的"软件包信息"显示为满足的相关性。

这里有一些问题。  

1.我安装的4.10.00.10 SDK 在 Installed Products 下显示为 CC1310 SDK、但在 Resource Explorer 下不显示。 RE 是否显示了 CC2640R2的相同 SDK 版本、该版本在其发行说明中为 CC1310内部命名、因此、尽管 RE 和 Installed Products 之间的名称发生了变化、但这可能是我想要的版本?

4.10.00.10 SDK (CC2640R2、可能还有 CC1310)显示其 XDCTools (3.51.03.28)及其基本软件包在 RE 中询问时未安装、即使 Installed Products 在其清单中显示了这两个软件包。 "已安装产品"下的"产品详细信息"还显示、XDC 3.51.03.28与 SDK 4.10.00.10之间缺少相关性(尽管下面只有几行显示存在 XDC 3.51.03.28)。 对此是否有任何需要做的事情、或者我是否应该继续、并希望示例项目能够找到所需的组件?

4.10.00.78 SDK (CC13x2、CC26x2)显示存在其 XDCTools (3.61.00.16)、但在 RE 中查询时、其编译器(ARM GNU 9.2.1)缺失。 在 Installed Products 下、XDCTools 和编译器均显示为[未安装]。 XDCTools 3.61.0.16列在 Installed Products 清单中。 在"Preferences/Code Composer Studio/build/Compilers "下、我找到 TI v20.2.0 LTS 和 GNU 7.2.1。 此外、在 CCS/About / Installation Details/ARM GCC Compiler Tools 下、我确实找到了9.2.0.1.2019-Q4-Major (大概满足缺失的"ARM GNU 9.2.1"要求)。  

我应该如何处理所有这些问题? 在我在环境中移动时、我无法获得有关已安装的内容和满足哪些依赖项的一致视图。 我即将开始一个多产品、多平台(CC1310、CC1312R、CC1352R)项目、并希望确保我拥有最新的资料、并且在开始之前、一切都是完整和稳定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    问题1.

    似乎 Resource Explorer 上发布的最新 cc13x0 SDK 为3.20。  因此、即使您安装了4.10、Resource Explorer 也无法识别它。  我已检查4.10 SDK、现在已将其移交给 Resource Explorer、并应在明天显示。  我必须向 SDK 团队跟进 TI.com 和 Resource Explorer 上显示的 SDK 之间存在如此滞后的原因。

    问题2.

    不确定安装 XDCTools 3.51.03.28会发生什么情况。  CCS 知道它在那里、但 Resource Explorer 不知道。  可能是一些 sycn 问题。  我将尝试在我的身边重现这种情况、并与开发团队合作解决。  如果 CCS 知道这一情况、它将在构建过程中使用它。  SDK 的项目通常指定要使用的 XDCTools 版本、然后 CCS 将使用该版本。   

    需要注意的另一点。  您可能希望安装18.12.x 编译器 for ARM。  您可以从"帮助"菜单"安装代码生成编译器工具"执行此操作。  4.10 SDK 通过该编译器进行了验证、而不是20.2.x。  我在使用较新的编译器时看到了一些问题。  将来、SDK 有望将编译器指定为依赖项、并让 Resource Explorer 像对 GCC 9一样自动安装它。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -好的。 我当然可以等待一天,以解决这一问题。  

    2 -听起来我不需要太担心-项目应该询问他们想要什么、如果实际有 XDC 版本、我可以期待他们找到它、就是这样。

    3 -编译器18.12.x -相关知识! 我已根据您的说明安装了该编译器、并将确保在我的项目文件中指定该编译器。

    我现在的计划是做一些背景工作、直到第1个问题得到解决、然后我希望能够在这之后一起开始我的项目系列。 我真的希望能够并行处理所有三个目标、尤其是当我开始工作时、确保我在每个平台上有坚实的基础、我可以将其作为其他开发人员的基准。 感谢您的帮助和及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意。  在 CCSv10中、我发现我必须在安装编译器后进行刷新、以确保发现它。  这将在10.1中确定,我相信下周将会取消。  对于安装后的现在、我始终转到此处并单击刷新:

    我现在在 Mac 上安装4.10 SDK、希望能再现您在 XDCTools 版本中看到的内容。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 XDCTools 重现此问题。  我已提交一个错误来跟踪它。  https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9859

    它似乎不会引起任何问题。  CCS 编译系统已找到并使用了正确版本的 XDCTools。

    因此,它似乎更多地是一个表面问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

      很高兴知道这个、谢谢。  

      此时、剩下的唯一事情是 Resource Explorer 了解4.10 SDK、您说它可能是在完成之前的一天。

    DBS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    4.10 SDK 现已在 Resource Explorer 上。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认!

    感谢您的关注。 看起来也有一个版本从4.10.0增加到4.10.01。

    我想我现在都准备开始我的各种项目了。