This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:MSP430:将所有未使用的中断矢量合并到单个中断服务例程中

Guru**** 3016200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913362/compiler-msp430-consolidating-all-unused-interrupt-vectors-into-a-single-interrupt-service-routine

工具/软件:TI C/C++编译器

在我之前的某个地方、我已经了解了如何将所有未使用的中断矢量整合到单个中断服务例程中。 它还显示了一个代码示例。 我不记得我在哪里读到过这方面的信息。 有人能帮我提供一个代码示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有任何笔记引导我的情况下、我想我可能知道这个问题的答案。 但在发布之前、我要求任何人发布他们认为是答案的内容。 这是一个线索:它通常被称为虚拟 ISR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定您仍然可以使用

    >#pragma vector=unused_interrupts

    [参考 CCS cc UG (SLAU132)第5.12.30节]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 好极了。 它现在由章节介绍。 5.13.31.