This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCS 中是否有任何 GUI 工具可编辑.lst 文件?如果有、如何操作?

Guru**** 3016590 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913450/ccs-tms320f2812-is-there-any-gui-tool-in-ccs-to-edit-lst-file-if-yes-how-to-do-that

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

为了实现同步、我使用.tcf 文件创建了邮箱。 我正在使用 TMS320F2812、SYS/BIOS "BIOS_5_42_02_10"和 CCS 7. 创建邮箱后、我遇到一个错误"未解析的符号 mbx_param$queElem"。

请告诉我如何定义这些变量、是否有任何 GUI 工具可编辑.lst 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、

    您能否在.tcf 和完整的构建日志中附上错误吗? 请将构建输出复制/粘贴到文件中并附加该文件。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Todd、

    感谢您的快速回复。

    你要求的东西是保密的,所以不能提供这些东西。 希望您能理解。

    我所做的就是使用 DSP/BIOS 工具编辑我的.tcf 文件来创建邮箱。

    如果我在.xml、.map、.cmd 文件中看到、我可以在其中找到 mbxParam 内容、但我在某个地方看到过、在.lst 中、我们应该找到我们添加的邮箱参数。

    那么、我是否缺少与.lst 文件相关的操作、或者我是否缺少了必须遵循的任何步骤。

    我正在获取"未解析符号 mbxParam$queElems, First referenced in C:/..." 误差。

    谢谢。

    Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    您无需对.lst 文件执行任何操作。  我不确定.lst 文件的用途是什么、但我希望它是一个生成的 ASCII 文件、其中包含有关已构建应用程序的信息。  您可以使用文本编辑器查看它、但它不是需要定义或修改的源文件。

    mbxParam$queElems 是您使用.tcf 文件中的 mxbParam 名称创建的 MBX 对象的内部元素。

    我知道您无法提供机密源代码、但除非您至少提供一些.tcf 文件内容、否则我无法提供太多帮助。  请尽可能多地显示在.tcf 文件中创建 MBX 对象的位置以及可能引用它的位置。

    此外、它可能有助于了解发生未解析引用的文件的名称。  您只需给出一个相对路径、而不是整个绝对路径。  我询问的是"第一次在 C:/..."中引用的文件名 您在上面列出的错误。

    此致、

    - Rob