This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:具有 MLX90614红外温度传感器的 LAUNCHCC3220MODASF 接口

Guru**** 3016240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913569/ccs-launchcc3220modasf-launchcc3220modasf-interface-with-mlx90614-ir-temperature-sensor

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想  将 MLX90614红外温度传感器与 LAUNCHCC3220MODASF 搭配使用。

MLX90614可在 SMBus 和 PWM 两种模式下工作。

如何在  LAUNCHCC3220MODASF 中配置 SMBus ?

请提供样片计划。

谢谢、此致

Nikunj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikunj、

    我们没有适用于 CC32xx 器件的特定 SMBus 驱动程序、但我们有 I2C 驱动程序。

    您可以在 CC32xx SDK 中找到有关如何使用 I2C 驱动程序的示例代码。

    此致、

    Paul