This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:资源管理器中不会显示用于 CC13x0的最新 SimpleLInk SDK (v4.10)

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913671/ccs-cc1310-the-latest-simplelink-sdk-for-cc13x0-v4-10-doesn-t-show-up-in-resource-explorer

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如标题所示、Resource Explorer 中未显示最新版本的 SimpleLink SDK v4.10。 到目前为止,已将旧版本3.20列为最新版本。 但 CC13X2的 v4.10确实可以。 这将很快得到解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天将在 Resource Explorer 上。   

    此致、

    John