工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们将以下 EVM 板用于我们的项目、
工具/软件: Code Composer Studio
PDK:- pdk_k2g_1_0_14
我们需要对 SBL 进行一些更改以用于我们的项目、
1) 1)如何更改 SBL?
2) 2)是否有任何项目可用于更改 SBL?
3) 3)如何构建用户定义的 MLO?
请尽快告诉我们、我们的项目中的时间已经过了。
谢谢、此致、
selvamuthukumaran。 G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们将以下 EVM 板用于我们的项目、
工具/软件: Code Composer Studio
PDK:- pdk_k2g_1_0_14
我们需要对 SBL 进行一些更改以用于我们的项目、
1) 1)如何更改 SBL?
2) 2)是否有任何项目可用于更改 SBL?
3) 3)如何构建用户定义的 MLO?
请尽快告诉我们、我们的项目中的时间已经过了。
谢谢、此致、
selvamuthukumaran。 G
Selvamthukumaran、
PDK 中以完整源代码形式提供 SBL、SBL_main.c 显示了执行 SBL 引导逻辑的主函数:在此处查看文件:
pdk_k2g_1_0_15\packages/ti\boot\sbl\board\evmK2g\sbl_main.c
没有用于构建 SBL 的 CCS 工程。 PDK 中的编译基础架构使用 make 文件来编译 SBL 和 MLO。
您希望在 SBL/MLO 中进行哪些定制。 SOC 初始化和板级初始化在板库中进行管理、引导映像外设设置、加载、解析和部署在 SBL 中完成。
为定制设计更新板级更新:
out2rprc 和 MutlicoreImgeGen 的详细信息如下所示:
在自定义时调试引导加载程序:
希望这是一个很好的起点、如果您可以提供定制的详细信息、我可以提供附加指针。
此致、
Rahul
Selvamuthukumaran、
为了定制 DDR 和 PLL 设置、您首先需要更新 evmK2G 电路板库、构建电路板库、然后重新构建 MLO/bootloader 二进制文件以链接到更新的电路板库。
此处介绍了更新电路板库和我们提供的工具的说明:
确保你
希望这对您有所帮助。
此致、
Rahul