This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5969:如何确保循环以编译时常数迭代次数循环展开?

Guru**** 3016430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913585/compiler-msp430fr5969-how-to-ensure-loop-unrolling-with-a-loop-of-compile-time-constant-number-of-iterations

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:TI C/C++编译器

我的代码中有多个循环、它们根据#define 常量的值(使用的 ADC 通道数)进行迭代。 相同的基本代码将应用于多个不同的板、这些板具有不同的此常量值。 我需要通过循环展开来提高性能、但我只想更改此常量的值、而不是手动写出每个变体的循环。 我不担心该应用中的代码大小。

在论坛周围搜索时、我找到了 UNROLL 和 MUST_ITERATE pragma、但这些似乎仅适用于 TMS 器件、因为在我尝试使用它们时无法识别它们、并且不在 MSP430编译器用户指南(slau132v)中。

我的优化设置为--opt_level = 3和--opt_for_speed = 5。 我还将--gen_opt_info 标志设置为级别2,输出文件中是否会记录循环展开? 当我手动展开循环时、我观察到代码大小和性能的提高、因此我知道编译器当前没有展开循环。

如何告知编译器可以展开这些循环?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Nathan Graves"]如何告知编译器可以展开这些循环?

    只要可行、就编写循环、使迭代次数为常量、而不是变量。

    此外、我对 EXT_EP-9858条目进行了归档、 以请求将 pragma MUST_ITERATE 和 UNROLL 添加到 MSP430编译器中。  欢迎您使用我签名中的以下链接进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治