This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:请求 CCS 7.2的软件工具资质审核报告

Guru**** 3016280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913460/ccs-ask-for-software-tool-qualification-report-for-ccs-7-2

工具/软件:Code Composer Studio

您好专家、

我的客户要求提供 CCS 7.2的资质审核报告。    

 软件工具资质审核报告应满足以下要求:

     1)一般要求;

    2)预先确定的工具可信度或鉴定是否有效;  

    3)软件工具符合其评估标准或资质;

    4)规划软件工具的使用;

    5)通过分析评估软件工具;

    6)软件工具的鉴定;

    7)提高使用信心;

    8)评估工具开发流程;

    9)验证软件工具;

   10) 10)软件工具资质审核确认。

本 软件工具资质审核报告的目的: 客户评估客户软件代码质量的理论基础。  

库仑你帮我解决了吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不对其发布的编译器进行认证。  而 是 提供了编译器资质审核套件、客户可以使用该套件来验证其对 TI 编译 器的使用是否符合 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    谢谢、此致、

    乔治