This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用字符调用 GrStringDraw 时 TI RTOS 崩溃[]

Guru**** 3016310 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913239/ti-rtos-crash-when-calling-grstringdraw-with-a-char

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 TM4C1294NCPDT

大家好、我正在尝试在屏幕上绘制传感器数据。 如果我只是打电话

GrStringDraw (&S Context,"测试:0.0",-1,10,30, 0); 

它将不会出现任何问题。 但尝试呼叫

char buf[64];
   float I = 2.232;
   sprintf (buf、"测试:%f"、i);//
   GrContextFontSet (&sContext、&g_sFontCm14);
   GrStringDraw (&S Context、buf、-1、10、30、 0);

我得到了误差

FSR = 0x0004
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x0000000b
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...

有人知道我为什么会遇到这个问题吗? 我无法解决问题、因为我之前尝试过类似的任务、但没有错误。

编辑:我现在发现、如果我使用带有整数的 sprintf、这不是问题、但是、浮点仍然会崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,由于需要大量堆栈和/或堆,导致*sprintf()*崩溃。 是否确定 sprintf()调用正在工作?

    您是否尝试初始化 buf (char buf ="Test:123.4";)、并查看它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    您使用的是什么器件?  您使用的是什么软件(和版本)?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    我已经尝试像这样初始化缓冲区、它工作正常。 很明显、是 sprintf 造成了这种情况、但个人而言、我认为我以前没有使用过其他方法。 sprintf 调用正在工作、我在调用后添加了一个断点、字符数组中填充了我需要的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、@Todd、我将使用 EK-TM4C1294XL 评估套件、该套件具有 TM4C1294NCPDT 微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授予、

    您是否正在使用 TI-RTOS? 如果是、这可能会有所帮助: https://training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否正确端接为0?

    (您是否使用的 snprintf()缓冲区太小?)

    作为一个 lark、尝试在字符串的末尾添加'\0'。

    通常,对于 sprintf()问题,它是由堆栈或堆太小造成的。