This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CC2640r2f 可通过串行端口输入控制应用程序、例如、通过串行端口向应用输入命令以执行特定功能。

Guru**** 3016500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913393/ccs-cc2640r2f-can-cc2640r2f-control-the-app-program-through-the-serial-port-input-for-example-input-a-command-through-the-serial-port-to-app-to-perform-a-certain-function

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

cc2640r2f 可以通过串行端口输入控制应用程序、例如、通过串行端口向应用程序输入命令以执行特定功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2F 具有可用于该目的的 UART 模块。 SDK 中提供了示例。

    此致、