This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:为什么我能够#39;t 以特殊角度获取 AoA 数据?

Guru**** 3016500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913327/ccs-cc2640r2f-why-i-can-t-get-aoa-data-in-special-angle

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我对 AOA 接收       器有一些疑问、我的 SDK 版本为2_30_00_28、使用2个 CC2640R2-LAUNCHXL 和1个 BOOSTXL-AoA 进行测试。

我尝试以不同的角度使用发送器和接收器获取 AoA 数据、如下所示。

但在某些 特殊角度下、我无法在串行端口中获取 AoA 数据。 我收集了文件中的所有角度

在180.txt 中、 我只收到很少的数据。

它发生了什么、如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 已决定停止对 CC2640R2上的 TI 专有到达角(AoA)的进一步开发和支持。 我们建议并欢迎我们的客户在 CC2640R2上使用 AoA、以便从 CC2640R2过渡到基于蓝牙5.1规范的新 RTLS 示例、该规范可与 CC13x2R 和 CC26x2R 器件搭配使用。 这些软件示例可在 SimpleLinkTmCC13x2和 CC26x2软件开发套件 3.40或更高版本中找到,该套件采用符合蓝牙5.1标准的堆栈,并支持蓝牙5.1到达角。 要进行此转换、请参阅以下可用资源列表: Simple Link Academy、 AoA 协议栈用户指南、 LaunchPad 工具订购页面

     如果您对蓝牙5.1 AoA 解决方案有任何疑问、或对该解决方案本身有任何疑问、请将问题发布到 E2E!

    此致、