Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352P 主题中讨论的其他器件:CC1352P
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想在 CC1352P 的外部闪存上写入数据。 我在 CC13X2_CC26X2_SDK 中找到了该库、但调用了以下路径 ti/source/common/cc26xx 中的文件夹、如您所见 cc26xx。 此 CC13X2库是否存在问题。 我不认为这是因为这两者都有相同的 SDK。 因此、我想知道为什么我的代码在我包含这个库时不编译。 我在 CCS 中正确地添加了包含路径、因此我不理解我的担忧原因。
此致、
Paul-Emile Perrin