This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:macOS 开发

Guru**** 3016280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913127/ccs-ccstudio-macos-development

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我主要使用 C2000系列 DSP。 我以前在 Windows 机器上执行过该操作、但现在我有一个本地 macOS CCS、我想使用它。 我几乎只在开发板上工作、例如 F28069 Piccolo controlSTICK TMDX28069USB 或 controlCARD 上的各种 DSP。 但是 、macOS 上的 XDS100调试器速度极慢(processors.wiki.ti.com/.../XDS100)。 为了获得更好(更快)的体验、您会向我提议什么? 外部 JTAG 接口是否有助于解决性能问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、XDS100相当慢、在 macOS 上甚至更慢。  我个人在 Mac 上主要使用 XDS110。  它仍然是一个价格低廉的调试探针、但性能优于100。

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会尝试一下。