This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01580:Code Composer Studio 出错。

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913034/ccs-tida-01580-code-composer-studio-occurred-the-error

器件型号:TIDA-01580

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试开发 TIDA-01580。

因此、 我正在为它创建一个环境。

但 我有一个问题。 当我构建 TIDA-01580_firmware_TX 时、发生固件错误。

错误是"无法构建工程。 引用的工程"TIDA-01580_firmware_TX_STACK_library"包含编译错误。" 并带有7个警告。

我附上了这方面的图片。

如何获得解决方案?

谢谢你。

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一些不同的问题。  一个问题是、您使用的用于 CC2640R2的4.10 SDK 需要18.12.x ARM 编译器。  CCSv10随附20.2.0编译器。  您可以通过转到"帮助"菜单上的"安装代码生成编译器工具"来安装较旧的编译器。  安装后、有必要刷新 CCS 中的编译器列表、以便检测新的编译器。  通常您不必执行此刷新、但 CCSv10.0中存在需要刷新的错误(在10.1中修复)。  您可以在此处执行刷新:

    第二个错误是编译无法找到 l.h  有趣的是、错误来自其他 SDK 头文件。  我下载了该设计的项目。  当我查看它们时、我可以看到这些项目是与非常旧的 SDK 版本一起使用的。  1.40。   

    我怀疑 SDK 的结构在1.40和4.10之间发生了变化。  我将与 BLE 团队联系、以帮助解决这一问题。  我怀疑该示例与 SDK 的此版本不兼容。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您收到的错误和警告似乎是由于使用与您用于编译工程的 SDK/编译器不同的 SDK/编译器开发工程所致。 在尝试使用比项目预期运行时更新的 SDK/编译器来构建项目时、我遇到了类似的问题。 此项目需要 SimpleLink CC2640R2 SDK (https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK/1.40.00.45)。 安装并重新启动 CCS。 然后、转到受影响工程中的工程属性。 在该菜单中,单击“General”(常规),然后单击“Products”(产品)选项卡。 在这里、您可以确保使用正确的 SDK 编译工程。 在本例中、该项目是使用 CC2640R2-SDK 1.40开发的。 可以使用 John 在此线程中发布的方法来解决编译器问题。 将编译器和 SDK 设置为正确的版本后、应编译工程。

    但是、您将在非常旧的 SDK 上运行。 如果您想将项目迁移到最新的 SDK,则可以使用用户指南(http://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_sdk/3.40.00.10/exports/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x-guide/migration.html)中 CC2640R2 SDK 的迁移指南来实现。 如果您可以提供有关您的用例的更多信息、我们可能会提供进一步的帮助。 您是否正尝试完全按照描述的方式实施 TIDA-01580设计、或者您是否仅对实现某些功能感兴趣?