This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:添加 CC26xx 无线电 SDK 并在以前的 Sitara SDK 工作环境中工作:是否有任何建议以避免在以前的工作集中出现问题?

Guru**** 3018910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913216/ccs-cc2640r2f-adding-cc26xx-radio-sdk-and-work-on-a-previous-sitara-sdk-working-environment-any-suggetsion-to-avoid-issue-on-previous-working-set

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,就像我之前在 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/913196/3374218#3374218上的文章一样  

我在 Sitara 和 TIrtos 上工作过很多,现在 我愿意在同一台 PC 上运行 CC26xx 测试。

是否有任何建议添加新的 SDK 以避免冲突?

如何创建安全返回点以防止 我只需恢复 Sitara?

在我的推诿的帖子 中、列出了所有详细信息  

谢谢你

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我看不到 simplelink 和 Sitara 之间潜在 SDK 冲突的任何问题。 您可以安装 CCS 并检测到

    Markel 在引用的线程中的建议非常好-对 simplelink 项目和 Sitara 项目使用不同的工作区文件夹

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    感谢您的快速回复。

    适用于 差动网络工作区。   

    我希望在 C:\ti 中将无线电 SDK 默认为 Sitara :有任何问题吗?   

    Sitara i m 使用 TIrtos 时, 您是否发现任何潜在问题?

    如果  有任何关于如何以我 可以还原的方式备份我的 Sitara 安装的建议?

    很抱歉进行怀疑检查、但在我的实际 Sitara 状态中避免出现任何问题至关重要  

    谢谢你  

    最恰当的考虑

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Colombo Carlo]我希望在 C:\TI 中将无线电 SDK 默认为 Sitara :有任何问题吗?   [/报价]

    否 C:\ti 是许多 SDK 的默认位置。

    [引用 user="Colombo Carlo"]使用 TIrtos 的 Sitara i,  您是否发现任何潜在问题?

    我不知道为什么会出现问题。 使用 simplelink SDK 不应影响用于 Sitara 的 TI-RTOS

    [引用 user="Colombo Carlo"]关于如何 备份 我的 Sitara 安装的任何建议,以便在 情况下可以恢复?

    我不理解这个问题。 什么是"Sitara 安装"? 这是 Sitara SDK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ki,  

    是 、对于 Sitara 安装、我指 的是 Sitara SDK  

    谢谢  

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Colombo Carlo"]是 Sitara 安装的、我是说 Sitara SDK 

    没关系。 simplelink 项目不应干扰 Sitara SDK。 只需在两者之间使用单独的工作区文件夹。

    如果客户希望获得额外的安全性、他们可以安装两个单独的 CCS 安装-现有的用于 Sitara、新的用于 BLE。 这是为了确保 CCS 安装(及其各种组件)可以针对每个开发环境进行锁定。 基本上维护和在两个 CCS 安装之间切换。