This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:安装 TIRTOS 后 CCS10.0.0编译器失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200, CC3220SF, CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912145/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs10-0-0-compiler-fails-after-installing-tirtos

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200CC3220SFCCStudioSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我已安装 CCS10.0.0、simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07和  CC3200SDK_1.5.0、  

编译器传递所有 CC32XX_SDK 示例、但对 CC32SDK 示例失败、详情如下: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/908935

我安装  tirtos_cc32xx_2_16_01_14、CCS 编译器通过 CC32SDK 示例、但未通过所有 CC32XX_SDK 示例。

以下是错误消息:

生成文件:"../timerled.syscfg"
调用: SysConfig
""-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler ccs "../timerled.syscfg"
subdir_rules.mk:16:目标'build-1459010095'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、""-s C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/.metadata/product.json -o syscfg -编译器 CCS ./timerled.syscfg、...) 失败。
make (e=87):参数不正确。
gmake:***[build-1459010095]错误87
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成

 

安装 CCS10.0.0、 simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07、 CC3200SDK_1.5.0和  tirtos_cc32xx_2_16_01_14时、

是否有任何安装顺序要求以使编译器通过所有示例?

如何解决我的问题?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您能否提供重现此问题的确切步骤顺序? 您是否首先从 CC3200SDK_1.5.0导入和构建示例、然后在同一工作区中从 Simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07导入和构建示例?

    用于 CC32xx 的 TI RTOS 似乎依赖于版本3.32.xx 的 XDCtools。 您是否也安装了它?

    我还无法重现此行为、因此、如果您可以保存 尝试编译的所有工程(包括 CC3200 SDK 和 SimpleLink CC32xx SDK)的完整编译日志(如此处所述)并将其附加到此处、将会非常有帮助。 此外、请按照步骤顺序执行更多操作、以帮助我们重现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 特意将工作区分开、一个用于 CC3200SDK、另一个用于 Simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07。  

    在本例中、我可以卸载  Simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07、 CC3200SDK 和   tirtos_cc32xx_2_16_01_14。

    是否对安装序列有任何要求?

    这是我的 TI 目录中的内容。

    此致

    Sam


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Samuel Zhang "]是否对安装序列有任何要求?

    没有这种要求。

    我们仍需要其他详细信息、以便了解您的构建错误的原因。 在您当前的安装设置中、您会发现来自 CC3200_SDK 编译的示例正常、但 来自 Simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07的示例不正确。 是这样吗?    

    如之前所要求、您能否保存  从 CC3200 SDK 生成的项目和从 SimpleLink CC32xx SDK 生成的项目构建的完整构建日志(如此处所述)、并在此处附加它们供我们审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 Simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07的构建日志文件。

    此致

    Sam

    e2e.ti.com/.../simplelinkcc32xxsdk_5F00_4_5F00_10_5F00_00_5F00_07_5F00_adcsingleBuild.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的日志、但我恐怕它不会再说明错误的原因。 此时、我怀疑这可能是 CCS 安装或损坏问题。  

    SimpleLink SDK 构建中的示例项目对我来说没问题、没有问题。 工作示例的工程编译输出从以下内容开始:

    ****为项目 timerled_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 构建配置调试****

    "C:\\CCSTUDIO_10.0.00010\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O  

    生成文件:"../timerled.syscfg"
    调用:SysConfig
    "C:/CCSTUDIO_10.0.0.00010/CCS/utils/SysConfig_1.4.0/SysConfig_cli.bat"-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/.metadata/product.json -o "syscfg"--compiler CCS "./timerled.syscfg"
    正在运行脚本...
    正在验证...
    正在生成代码...
    写入 C:\workspace\ccsv10\cc3220_workspace\timerled_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\ti_drivers_config.c.
    写入 C:\workspace\ccsv10\cc3220_workspace\timerled_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\ti_drivers_config.h..
    正在写入 C:\workspace\ccsv10\cc3220_workspace\timerled_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\syscfg_c.rov.xs……
    完成构建:"../timerled.syscfg"

    相比之下、您的编译缺少路径并调用 sysconfig/cli.bat:

    编译文件:"../adcsinglechane.syscfg"
    调用:SysConfig
    ""-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler CCS "../adcsinglechane.syscfg"
    subdir_rules.mk:16:目标'build-957620239'的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、""-s C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/.metadata/product.json -o syscfg -编译器 CCS ./adcsinglechchannel.syscfg、...) 失败。
    make (e=87):参数不正确


    您能否检查项目的 SysConfig 属性是什么样子? 为了进行比较、下面是我针对时间引导示例项目的样子。

    SysConfig_tool 变量的定义如下:

    尝试调整您的设置以与此匹配。 如果这无法解决问题、请卸载并重新安装 CCS。 很抱歉给您带来的不便、但我不确定还有什么原因会导致问题的发生。