This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:printf 至 UART (PuTTy)缺少%d、%x、%f 等、但可在控制台上工作

Guru**** 3016500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911991/ccs-msp430fr5994-printf-to-uart-putty-missing-d-x-f-etc-but-works-on-console

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

我希望输出到诸如 hyperterm 之类的串行程序、而不是控制台。 因此、我点击 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler 上的 Wiki 链接

然后、我使用以下命令:int16_t fputc (int16_t my_char、寄存器文件*_FP)、如 Wiki 中所示。 不要片刻后退、当使用 IAR 和函数 Int16_t putchar (int16_t c)时、这一切都可以正常工作

问题是当输出数据进入串行程序(PuTTy)时、它缺少所有%d、%x、%f 等、并且我在语言选项中将 printf/scanf 的级别设置为 Full。

输出

版本:.

输出  

版本:3.0.7

请注意、它缺少3、0。 7在本例中为%d

控制台上的所有输出显示正常。

有人看到过这个问题吗?

谢谢、

-Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,如果这不清楚,但 fputc()不进行任何格式化,它只输出一个字符。 您需要使用 fprintf()。 如果使用 fprintf(),则代码未显示。 %d 绝对有效。

    如果您使用的 fprintf (f、"%d"、3.0.7)不起作用、因为它会认为3.0.7是浮点的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答。 这是我的问题。 我一直在使用 IAR 并使用 Int16_t putchar (int16_t c)输出到名为 PuTTy 的超术语类型串行程序。  我一直在 IAR 上使用 printf、没有任何问题。

    现在、我尝试将代码重新托管到 Code Composer Studio、并且在克服通过 UART A0输出到串行程序方面遇到了困难。 如果我使用 putchar (int16_t c)调用、我在 CCS 中得到以下错误:

    错误#10056:重新定义了符号"putchar":首先在"./source/queue.obj 中定义;在"C:\ti\ccs1000\ccs\tools\compiler\ti-cgt-smsp430_20.2.1.LTS lib\rts430x_lc_ld_eabi.lib 中重新定义 "

    如果我注释 putchar 调用、我会看到输出进入 CCS 控制台。 我在这里的某个位置看到了一篇文章、并看到了一篇有关如何使其进入串行端口而不是 CCS 控制台的 wik.ti 文章。 请查看我在上面发布的 Wiki 链接的底部部分。

    wiki 文章说使用 int16_t putc (int16_t c、寄存器文件*_FP)。 但当我这么做时、我会丢失%d、%ld、%x、%f 等的打印格式...

    如果我使用 fprintf、它不执行任何操作。

    对此有任何见解、不胜感激。

    谢谢、

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让它正常工作。 我在代码中仅使用了 fputc 函数。 在中添加 fputs 函数后、一切都正常。 就像所介绍的 wiki 链接一样。 当您非常接近解决问题、而只是不想合作时、这真的很烦人。

    我的头刮擦是什么;为什么它需要串式夹头。 我只输出%d、%x、%f 等??

    也许一位了解这些库的 TI 专家可以解释一下。 我是否需要 fgetc 来接收数据? 我假设是这样。

    以前:

    活动阈值:0x
    活动时间:0x
    不活动阈值:0x
    不活动超时:秒
    活动控制:0x
    滤波器控制:0x
    电源控制:0x

    之后:

    活动阈值:0x64
    活动时间:0x3
    不活动阈值:0x64
    不活动超时:60秒
    活动控制:0x3F
    滤波器控制:0x0
    电源控制:0x2

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jim Patten2"]为什么需要字符串 flo素。

    我不知道。  我无法重现问题。   

    您的程序是否在 Code Composer Studio 中组织为项目?  如果是、请按照文章 共享工程中的说明 来压缩工程、然后将该 zip 文件附加到您的下一篇文章中。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实现 fprintf()时,使用 fputc()而不是 fputc()可能更有效。 作为一名懒惰的程序员、我知道我会选择哪一个。 ^μ A)