This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:移动代码后发出38条&quot 警告;无效的项目路径:..."但编译工作正常

Guru**** 3016510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912807/ccs-msp430f5659-38-warnings-of-invalid-project-path-after-moving-code-but-compilation-works-fine

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近移动了一组文件夹并相应地更新了包含路径。 项目编译和调试正确、但我收到38条警告

"无效的工程路径:缺少源路径的工程文件夹或文件:\path_that _don_not exist_el早 已存在。"

如何清除这些警告?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不查看项目 、很难准确地判断警告来自何处、但下面是一个相关主题、它可能会提供一些有关查看位置的想法。

    您是否检查了所有链接资源(包括可能使用链接资源路径变量的资源)是否都有有效路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的链接线程解决了我的问题、我必须手动编辑.cproject 文件。

    谢谢!