This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX654IDKEVM:无法将程序加载到 A53内核0

Guru**** 3016770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912689/ccs-tmdx654idkevm-cannot-load-program-onto-a53-core-0

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用最小的 main.c 创建了一个示例工程、该工程会编译和创建.out 文件。 但是、当我尝试通过 JTAG 对其进行调试并上载到 A53内核0时、它会告诉我

"器件功能时钟似乎关闭。 对电路板进行下电上电..."

我不知道要寻找什么。 我已将引导模式设置为'sleep- no boot - debug'、SW3[0...3]= 0000、这没用

初始 JTAG 配置和连接验证工作正常。

kr

Andreas