器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 使用 的是 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21 SDK, 对于 TIDL 、我 尝试 了 TIDL 导入 程序文档中的一些示例模型。
但 我导入 我的 CNN 会 有一些 问题。 日志 如下所示 !
警告:无法在代码文件中找到(或不匹配) PReLU 层 fc256_Relu 的偏置、将生成随机偏置! 仅供评估使用! 结果都是随机的!
iPlayer,=256
在 我 的 CNN 中有 许多 PReLU 层 , 我 在 FlattenLayer 后发现了 PReLU 层 : 我 检查 代码
int32_t dataSize = TIDLPCLayers.layerParams.batchNormalParams.numChannels PReLU Layer 为 1、
我 不 知道 您如何 在 FlattenLayer 之后爱上 PReLU 层?
谢谢!
Shuai