This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:MSP430构建问题

Guru**** 3016510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913002/ccs-msp430f5659-msp430-build-issue

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 MSP430F5659用于我的项目。 我已经构建了一个定制板来验证 I2C 和 SPI 模块。  

我正在使用 USB 和固件更新软件来刷写代码。

通过简单的代码更改 PMM 内核电压并使 ACLK 输出到 GPIO 引脚上是可以的。 对器件进行下电上电、PMM 内核电压恢复为默认值。  

下一步、我复制了 USB 示例项目以进入 SPI 和 I2C 模式。

我希望您帮助解决以下两个问题:

1.所附的.txt 文件是否缺少要写入 BSL 的寄存器。

2.要修复随附的"找不到文件错误"

请提供建议。

 e2e.ti.com/.../pmm_5F00_ex1_5F00_vcore3.txt