This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650引脚中断示例工程编译错误:配置失败

Guru**** 3016500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912905/ccs-cc2650-cc2650-pin-interrupt-example-project-building-error-configuration-failed

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我只是尝试编译导入的官方 示例工程、但 CCS 会给出以下错误。 我该怎么做?

BTW,当我导入项目时,它会显示警告:  

PinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI
没有与指定版本'3.32.0.06_core'等效的 XDCtools 可用-默认为'3.61.0.16_core'。

****项目 pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI 的配置调试构建****

"D:\\software\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

编译文件:"../pinInterrupt.cfg
调用:XDCtools
"d:/software/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/xs "--xdcpath="D:/software/ti/ccs1000/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages;D:/software/ti/ccs1000/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages;D:/software/ti/ccs1000/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages;D:/software/ti/ccs1000/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/uia_2_01_00_01/packages /courses/wings/701Codes/pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI /software/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC2650F128 /courses/wings/701Codes/pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI -r release -c "D:/software/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS /software/ti/ccs1000/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/cc26xxware_2_24_03_17272 -compileOptions "-mv7M3-code_state=16 -cn/simplab=de-display_expinbrom-d=d=-ex-d_batifest-d_subsection=d_brom-d=d_ex-d_bot_band_deag=-in-in-d_ex-d_bot=d_ex-d_bot_bot=d_bot_bot_bot-d=-in-d_bot_suppremot_bepsectionsection-d=-d=-d_display-d&;d&;d_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_b
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
正在从 package/cfg/pinInterrupt_pem3.cfg 配置 pinInterrupt.xem3 ...
subdir_rules.mk:19:目标'Build-16913039-InProc '的配方失败
错误:xdc.cfg.Program:“d:/software/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
JS:"d:/software/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/pinInterrupt_pem3.xdl]错误1
JS:"d:/software/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-16913039-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-16913039'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-16913039'的规则,'configPkg/linker.cmd'需要。
gmake:***没有使目标'build-16913039'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-16913039'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-16913039'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-16913039'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试卸载 CSS v10并安装 v7.2、而不是这样。

    这次它毫无问题地工作。