This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:如何生成 makefile 和相关配置文件

Guru**** 3016500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911311/ccs-tda3xevm-how-do-i-generate-makefiles-and-related-configuration-files

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

当我们使用 CCS IDE 编译工程时、我们首先生成该工程的相关配置信息。  

****为项目胶合构建配置版本****

…

但是、现在我们需要设置一个自动编译项目。 我们无法使用 CCS 接口、因此我们只能编写 makefile 并调用 CCS 生成的 makefile 和相关配置文件进行编译。

每次将一些.c 文件添加到项目中时、我们首先使用 CCS 界面手动生成 makefile 和相关配置文件、最后调用这些文件以使用我们编写的 make 文件进行编译。

这会导致很多麻烦!   

我们应该向 makefile 添加什么命令来自动生成工程 makefile 文件和相关配置文件?

提前感谢您。

此致、

SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否正确理解您所需的编译环境、但您可以创建的 CCS 工程主要有两种类型- CCS 工程或 Makefile 工程。 使用 CCS 工程、CCS 自动生成 makefile 并管理编译。 使用 makefile 工程、用户可以创建 makefile 并控制编译。
    如  需更多信息、请参阅 CCS 用户指南的此部分。

    使用 CCS 工程、也可以通过命令行在 CCS GUI 之外完成工程创建、导入、编译。 这听起来可能是您想要的。  
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

         首先、我们构建一个项目以生成静态库、然后我希望 使用 命令行 为我的项目构建配置发布。  然后 是 makefile、subdir_rules.mk 和 subdir_vars.mk 等文件。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将能够使用上一个帖子中提到的命令行构建来实现此目的:
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

    您是否尝试过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我的问题已经解决。

    谢谢