This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TASKING 编译器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912153/compiler-tasking-compiler

器件型号:INA3221

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我需要 INA3221和 LP875765的编码支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA3221将无法直接从任何 C/C++编译器中获取指令。

    对“LP875765”的搜索结果为空;但是,如果这是您使用的控制器,请联系其供应商以获得有关正确编译器的建议。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 ina3221有一些疑问

    通道1警报限值寄存器的默认值为 FFFh、但根据要求、我需要将 alimit 设置为5v 如何实现?

    对于 LP875765、我需要配置为2相2输出、我该怎么做?

    请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    “LP875765”不是有效的器件型号;您可能需要进行检查。

    要写入 INA3221、您可以参阅数据表第8.4.2节。 具体而言、图(27、28)显示了实现情况。

    如果您还没有控制器、则需要选择一个控制器。 只要使用上述通信协议、INA3221就可以与任何器件配合使用。 进一步,您选择的控制器决定了所需的“编译器”。

    此致、Guang