This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28379D:内部错误:C:\ti\ccs1000\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000_20.2.0.LTS \bin\acia2000.exe 遇到分段错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912507/compiler-launchxl-f28379d-internal-error-c-ti-ccs1000-ccs-tools-compiler-ti-cgt-c2000_20-2-0-lts-bin-acia2000-exe-experienced-a-segmentation-fault

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

此项目是从 Resource Explorer 加载的。  无更改。  只需构建即可。  

主机系统为 WIN-7 8GB RAM。

谢谢

John Dammeyer

****为项目 USB_EX7_HOST_msc 构建配置 CPU1_FLASH ****

"C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
 
编译文件:"../Cmdline.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 /Users/john/workspace_v10/usb_ex7_host_msc/device /ti/C2000Ware_3_02_00_00_Software/driverlib/f2837xd/driverlib /ti/C2000Ware_3_02_00_00_Software/device_support/f2837xd/common /ti/C2000Ware_3_02_00_00_Software/utilities/third_party/f2837xd -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -include_path="C:/Users/john/workspace_v10/usb_ex7_host_msc -include_path="cpdi_supervisd_board-board-refline_display-/ti/C2000Ware_3_02_00_00_Software/libraries/communications/usb/f2837xd/include /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/include -board_define=cpdi_supervisore_board-board.cpu-band_debrand_di_gui_gui="-cepide-board-board-board.trine-board.cn_guide_guide_guide-board.cn=-cn_guide_guide_guide-cep-cn_guide-cep-ine-ines=d_guide-board.cp.cp.trine_display-ine-ine-board.cn_guide_guide_guide_guide-d_guide-d_guide-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn_guide-ine_display-cc=d_guide  
 
>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'cmdline.obj'的配方失败
 
内部错误:C:\ti\ccs1000\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000_20.2.0.LTS \bin\acia2000.exe 遇到分段错误
                 处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0
 
这是由 TI EABI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。
 
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
 
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。  请参阅标题为的链接
"提交问题"。
 
我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件
 
gmake:***[cmdline.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您遇到了一个已知问题。 在版本20.2.1.LTS 中对其进行了修复。  有关更多详细信息、请参阅 此论坛帖子

    谢谢、此致、

    乔治