This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/FDC2214EVM:参考固件问题

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912279/compiler-fdc2214evm-reference-firmware-issue

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我之前发布的 FDC2214 EVM 板固件也有同样的问题。  

它不会构建、似乎其中一位专家已经解决了此问题、并与另一位用户共享了一个正常工作的固件。 我也可以要求它吗?

非常感谢、

晨宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenning、

    感谢您发表您的问题。 如果您正在寻找固件、则有另一个 e2e 线程已更新。 您提到的 e2e 线程是2018年、此后我们进行了一些更新、固件现已包含在 GUI 安装中。 这是最近的 e2e 线程、类似于固件请求。  

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/906367

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:  

    已下载最新版本并立即开始使用。 非常感谢。  

    最棒的  

    晨宁