This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP-EXP430FR5994

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912281/ccs-msp430fr5994-msp-exp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想用整数值来设置 RTC、以提供网络服务器。 但 RTC 需要 BCD 输入。 您是否知道如何将十进制整数转换为 BCD 格式?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR5994的 RTC_C 模块也支持十六进制格式。 因此,您可以将此模式与服务器源中的整数值结合使用。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、我可以选择十六进制模式。 但我想用十进制值来设置 RTC_C。 ´s、在 Code Composer Studio 中转换该值很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 MSP430F5438A 实验板的用户体验代码包。 有一个名为"clock.c"的源文件。 它包含 RTC 模块的所有类型的解码功能。 在 RTC 控制寄存器方面、我可能略有不同、但该原理应该适合您。

    此致

    Peter