This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 10.0在重新启动后无法识别已安装的 BIOS

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912402/ccs-ccs-10-0-failed-to-recognize-installed-bios-after-restart

工具/软件:Code Composer Studio

在安装 CCS 10.0之后、我先单独安装了 BIOS 6.82。 启动 CCS 10.0时 、它无法检测 BIOS 的存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试按"产品"首选项中的"刷新"按钮。

    请注意、如果您在某些非默认位置安装 BIOS、则必须在产品发现路径中添加 BIOS 的路径。

    谢谢

    Ki