This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS470MF06607:如何将项目从 CCS5迁移到最新的 CCS10

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911992/ccs-tms470mf06607-how-to-move-project-from-ccs5-to-latest-ccs10

器件型号:TMS470MF06607

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我们将 CCS5用于我们的项目之一、现在我们计划从 CCS5迁移到 CCS9或 CCS10。

请告知您需要注意哪些步骤才能从 CCS 的旧编译器转换到新的 CCS 编译器。

谢谢你。

此致

CHARAKU Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Suresh Charaku"]您是否要告知需要注意哪些步骤才能从 CCS 的旧编译器转换到新的 CCS 编译器。

    请注意、您仍可以将 CCSv5.5中的编译器版本与 CCSv9/10一起使用。 您是否希望使用与新 CCS 相同版本的编译器? 或者、您是否希望使用新编译器并希望获得一些有关更改编译器版本时应注意事项的建议?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。

    我们希望使用新编译器、并希望了解您对更改编译器版本时应注意的事项的建议。

    此致

    CHARAKU Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当前使用的编译器版本是什么、您计划升级到哪个版本的编译器(CCS 10附带 ARM 编译器20.2.0)?