This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:使用 DSS 设置断点

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911785/ccs-tms320vc5509a-setting-breakpoints-with-dss

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

我访问 了 http://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/824001?CCS-TMS570LS0432-How-to-jump-to-the-line-of-the-source-code-using-DSS-API-

但我无法找到设置断点的代码行的地址。

我使用的是 CCS6.2、我的硬件是 DSK5509A 开发套件。

此外、当我尝试创建断点属性并设置断点时、默认情况下会将其设置为 HW 断点。

设置断点后、当我使用时、

bpProps2.getNumeric ("Hardware Configuration.Type.Location");我收到错误"TypeError: Cannot find function getNumerical"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Sundar Karthitheyan K"]但我无法找到设置断点的代码行的地址。

    请尝试设置源代码行断点。

    [引用 user="Sundar Karthikeyan K"]此外,当我尝试创建断点属性并设置断点时,默认情况下它会设置为 HW 断点。

    设置断点的地址是哪种类型的存储器? RAM 还是闪存?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]请尝试设置源代码行断点。

    您是不是要使用 debugSession.breakpoint.add?设置断点

    [引用 user="Ki"]设置断点的地址是哪种类型的存储器? RAM 或闪存?[/报价]

    加载的程序位于 RAM 中

    谢谢、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sundar Karthitheyan K">您是否要使用 debugSession.breakpoint.add?设置断点

    是的。 使用文件名和源代码行作为参数

    [引用 user="Sundar Karthitheyan K"]加载的程序位于 RAM 中

    断点通常应默认为 RAM 的 SW 断点。 您必须使用断点属性并显式指定硬件断点。 使用 breakpoint.add 或配置断点属性以使用 SW 断点。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我能够在断点处获取行的地址。

    谢谢、

    Sundar Karthitheyan K