This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CC2640r2f launchpad 中的 I2C 问题、所需的 launchpad 内置温度传感器代码

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911698/ccs-cc2640r2f-i2c-problem-in-cc2640r2f-launchpad-required-launchpad-inbuilt-temp-sensor-code

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: HDC1080

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    这是 Harish 我要使用 cc2640r2f launchpad 进行 i2c 通信。 launchpad 内置一个温度传感器、您可以通过读取任何代码来读取内置温度传感器。 此处的主程序 i2c 不是 workinge2e.ti.com/.../i2ctmp.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您在这里要问什么。  

    CC2640R2F 没有外部 I2C 温度传感器。   

    对于内置温度传感器、请查看 API 文档 hre :http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc26x0r2/driverlib/group__aonbatmon__api.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我使用 cc2640r2f 为 i2c 编写了代码。 我希望从温度传感器读取数据

    但它无法识别 i2c。

    我 在该函数中遇到问题(status = I2C_transfer (g_i2cHandle、&i2cTrans);)该函数状态始终为0值

    如何识别从 i2c??

     /*
     * i2ccomm.c
     *
     * 创建日期:2020年6月3日
          作者:Harish
     *

    //#include
    //#include
    //#include

    /*驱动程序头文件*/
    #include "i2ccomm.h"
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include

    /*示例/板头文件*/
    #include "Board.h"

    UART_Params g_params;
    UART_Handle g_handle;
    I2C_Params g_i2cparams;
    I2C_Handle g_i2cHandle;
    I2C_Transaction i2cTrans;
    bool 状态;
    静态 Display_Handle 显示;

    uint8_t i2cInit()

       I2C_init();
       I2C_Params_init (&g_i2cparams);
       G_i2cparams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING;
       G_i2cparams.transferCallbackFxn =空;
       G_i2cparams.custom=空;
       G_i2cparams.bitrate = I2C_100kHz;

    //   g_i2cHandle = I2C_open (Board_I2C0、&g_i2cparams);
       返回0;



    uint8_t i2cScanner ()

       uint8_t nDevices = 0;

       for (uint8_t address = 1;address < 127;address++)
       {
           status = i2cReadData (address);

           如果(status == true)
           {
               nDevices++;
           }
       }
       返回 nDevices;


    uint8_t i2cReadData (uint8_t 地址)


       i2cTrans.slaveAddress =地址;
       i2cTrans.writeBuf =空;
       i2cTrans.writeCount = 0;
       i2cTrans.readBuf =空;
       i2cTrans.ReadCount = 0;
    //   iparams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING;
       G_i2cHandle = I2C_open (Board_I2C0、&g_i2cparams);
       STATUS = I2C_TRANSF传输(g_i2cHandle、&i2cTrans);
       if (status == NULL)
       {
           Display_printf (display、0、0、"Error Initializing I2C\n");
       }

       I2C_Close (g_i2cHandle);
       退货状态;


    uint8_t checkdata ()

    返回0;






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用了哪种温度传感器、并已将其连接到 launchpad?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度传感器-HD 1080  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将其连接到了哪些引脚? 我假设您使用了正确的 I2C 从设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我的 i2c 有一个问题... cc2640r2f LaunchPad 接口连接到 HDC1080温度传感器、但它在400kHz 下工作、但在100kHz 下不工作

    100kHz 有任何问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在第一个帖子中提供了此信息、那将会有所帮助。  

    该驱动器支持100kHz 和400kHz、传感器支持更低的数据速率、这意味着100kHz 不会成为问题。

    您是否使用了示波器来比较在选择100kHz 和400kHz 时接口上发生的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

     我没有连接示波器、需要一些时间、然后我将进行重放