This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2230:MSP430G2230和 I2C

Guru**** 2513105 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912212/ccs-msp430g2230-msp430g2230-and-i2c

器件型号:MSP430G2230
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我打造了一个通过 I2C 通信连接 MSP430G2230的小型应用。

 由于 TI_USCI_I2C_MASTER.c 代码中的未识别项、我在尝试构建应用程序时遇到74个错误?

我 的 TI_USCI_I2C_master.h 包含:

#ifndef USCI_LIB
#define USCI_LIB

这是在哪里定义的?

有人对此事有过经验吗?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您似乎使用了需要 DriverLib 库的代码文件、但尚未包含这些库。 我建议使用和导入这样一个 I2C 示例、以具有坚实的项目基础、然后开始将其转换为您的特定需求。

    此外、您似乎使用的代码来自具有片上 USCI 通信接口的器件、而您选择的衍生器件仅配备了更简单的 USI 接口。 请查看此信息。

    您可以在 MSP430Ware 软件包的 Code Composer Resource Explorer 中找到 USI 的 I2C 代码示例。

    此致

    Peter