This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:TMS320C6713 DSK:Code Composer 未检测到 DSK 电路板

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912041/ccs-tms320c6713b-tms320c6713-dsk-code-composer-does-not-detect-the-dsk-board

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我刚刚获得 了 TMS320C6713 DSK 电路板 、我想将其与 Code Composer v10配合使用、因为我的操作系统是 Windows 10。 但是、Code Composer 未检测到我的板:

然后、我尝试创建一个新项目、但您可以看到没有 Spectrum Digital TMS320C6713 DSK 的连接

所有可用选项都不适用于我的板。

是否可以将此电路板与 Code Composer v10一起使用以安装补丁或其他内容???? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    我无法看到屏幕截图。  对于第一个问题、如果您尝试使用自动检测板功能、则此功能仅适用于更新的 LaunchPad 开发板。

    至于第二个问题、您可以将 C6713 DSK 与 CCSv10配合使用、但不能与板载 XDS510类调试探针配合使用。  您必须使用外部调试探针。  CCSv9和更高版本不支持 XDS510类调试探针。  或者、您可以下载 CCSv8.3.0。  这是支持 XDS510的最后一个版本。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    此致、

    John