This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何将.cfg 文件迁移到.syscfg 文件中?

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911161/ccs-cc2640r2f-how-to-migrate-cfg-file-into-syscfg-file

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我对 Code Composer Studio 非常陌生(使用 v10)。 我观看了许多教程视频并尝试了这些示例。

在这些示例中、我现在遇到了困难。

我在 hello world TI-RTOS 示例中运行(通过 simplelink CC2640R2 SDK - 4.10.00.10)。 开箱即用的构建和调试工作。 :-)

接下来、在 TI-RTOS 教程中、建议更改主文件(hello.c)的内容、并编辑 syscfg-file。

=>该项目中没有 syscfg-file。 只有 hello.cfg、CCS 中的普通文本编辑器似乎可以编辑该文件。

我创建了一个空的 syscfg 文件、CCS 询问我是否在当前项目中使用该 shozuld、我回答是。

我设置目标器件和封装并启用 TI-RTOS 和电源模块。

当我尝试构建时、它告诉我某些内容已重新定义-我可以理解、因为现在项目中有2个配置文件:

错误#10056:重新定义符号"Board_init":首先在"./CC2640R2_LAUNCHXL.obj"中定义;在"./syscfg/Board.obj 中重新定义
错误#10056:重新定义符号"PINCC26XX_hwAttrs":首先在"./CC2640R2_LAUNCHXL.obj"中定义;在"./syscfg/Board.obj 中重新定义
错误#10056:重新定义符号"PowerCC26XX_config":首先在"./CC2640R2_LAUNCHXL.obj"中定义;再在"./syscfg/Board.obj 中定义
错误#10056:重新定义符号"BoardGpioInitTable":首先在"./CC2640R2_LAUNCHXL.obj"中定义;在"./syscfg/Board.obj 中重新定义
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"hello_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

>>编译失败
Makefile:152:目标'hello_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out'的配方失败
gmaked[1]:***[hello_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out]错误1.
Makefile:148:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

接下来、我尝试简单删除 hello.cfg 文件、并在尝试构建时收到另一条错误消息:

发生构建文件生成错误..
此项目不包含可构建的 RTSC 配置(.cfg)文件。 为了使它能够生成、这个项目必须包含一个未从构建中排除的 RTSC 配置文件。
构建停止..

如何才能使教程正常运行?

提前感谢您的任何指导!

谢谢

让

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean、

    可以在项目中同时包含.cfg 和.syscfg 文件。  cfg 包含 TI-RTOS 的配置。  syscfg 具有驱动程序和某些软件栈的配置。  在将来的某个时候、所有这些都将通过 SysConfig 进行处理、但目前是单独处理的。

    您看到的错误消息是因为您的项目中已经有一个文件正在执行驱动程序配置。  CC2640R2_LAUNCHXL.c

    此文件与 SysConfig 生成的 Board.c 文件冲突。  您可以尝试右键单击 CC2640R2_LAUNCHXL.c 文件并将其从编译中排除。  这将消除您看到的冲突。   我能够使用 adcbufcontinuous 示例执行此操作并将其构建。

    但是、我不确定 CC2640R2的 SysConfig 的状态是什么。  我将在 CC2640R2团队中就此发表评论。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您能很快回来!

    我尝试实施您的建议:

    • 已完全删除旧工程
    • 再次从 SDK 示例中导入了它
    • Build => ok => run ok
    • 创建 syscfg 文件并激活 TI-RTOS 条目=>保存
    •  从构建中排除 CC2640R2_LAUNCHXL.c
    • Build All =>不正常

    错误消息为:

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:20:目标'syscfg/Board.obj'的配方失败
    致命错误#1965:无法打开源文件"syscfg/Board.c"
    1在编译"syscfg/Board.c"时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake:***[syscfg/Board.obj]错误1.
    编译文件:"../ccfg.c"
    调用:ARM 编译器
    …
    …

    已完成构建:"./ccfg.c"

    构建文件:"../CC2640R2_LAUNCHXL_Fxns.c"
    调用:ARM 编译器
    (笑声)
    (笑声)

    完成构建:"../CC2640R2_LAUNCHXL_Fxns.c"

    构建文件:"../hello.c"
    调用:ARM 编译器
    (笑声)
    (笑声)
    完成构建:"./hello.c"

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    您是如何让自己的工作的? 我错过了什么?

    编辑:我只是注意到没有生成 board.c。

    谢谢!

    谢谢

    让

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean、

    下面是我的过程。  我之前正在构建一个不同的示例。  这次、我将使用 RTOS hello 示例进行尝试。

    • 通过 Resource Explorer 从 CC2640R2 SDK v4.10导入 hello 示例

    它在我的 Project Explorer 中

    • 接下来、我通过选择创建新文件来添加.syscfg 文件

    • 这会导致需要指定器件时出错  

    LaunchPad 在电路板选择中不可用、因此我选择器件。  请注意、必须在第一个下拉列表中选择 SDK

    我单击"开始"。

    • 在 SysConfig 中、我现在只需添加 RTOS、因为我还不确定该示例在外设方面使用的其他功能。  我将保存。

    • 现在、我排除了旧的 CC2640R2_LAUNCHXL.c 文件

    • 现在我开始构建。

    因此、我在找不到 Board.c 文件时遇到相同的错误。  在我执行此操作之前、我没有收到此错误。  我认为这里的问题是没有生成文件。

    • 我打开 SysConfg 以确认这一点、方法是单击按钮以查看生成的文件是什么

    这是右侧的按钮

    然后、它显示了没有列出 C 或 H 文件的情况

    • 接下来、单击操作以添加 DMA 和电源

    如果我现在检查生成的文件、我可以看到将生成这些文件

    • 我保存并重新构建

    它现在构建正常

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    如果你能够使约翰发布的步骤变得很好-很好。

    但是、SimpleLink CC2640R2 SDK 应与 CCS 9配合使用。 如果您使用此版本、则不会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    您的输入为 THX!

    实际上、我只能使用 John 的输入来完成本教程的一步。 一旦我使用了教程中的代码、它就不会再编译了。

    你建议我做什么?

    • 是否有适用于 CCS10的有效 SDK (附带示例)?
    • 是否可以降级到 CCS9或重新安装? 在哪里可以找到以前版本的 CCS
      • 编辑:我找到并安装了 CCS v9。 为此,我做了以下工作:
        • 卸载 CCS v10
        • 删除包含任何 SDK 的 ti 文件夹
        • 下载并安装具有以下选项的 CCS v9:simplelink CC13xx 和 CC26xx 无线 MCU =>我正在使用 CC2640R2 LAUNCHXL 开发板
        • 首次安装并启动 CCS 后、我执行了建议的升级、重新启动
        • 启动 CCS v9并安装 SimpleLink CC2640R2 SDK - 4.10.00.10 -显示存在一个不可用的可选组件(XDS)-稍后将显示未找到 XDS 3.5xxx、而是使用了 XDS 3.61.xxx
        • 从 Resource Explorer 示例 hello 创建工程
        • Build => OK
        • Debug => OK
        • 创建 syscfg (在示例中不存在)=>不正常
          • 这一次、我无法达到实际创建 syscfg 的点。
          • 问题是没有 SDK 可供选择(syscfg 菜单看起来不同、由于 CCS v9、版本可能不同?)
          • 我可以选择器件=> CC2640R2RGV (根据 LAUNCHXL 板上的小尺寸)
          • 那么可用的模块不包括 TI-RTOS
          • … 这就是我被卡住的地方。 我检查了正在安装的 SDK、从软件包管理器中看、它看起来不错。

    我的知识和想法实际上已经结束了。 请帮我提供任何指导!

    非常感谢!

    让

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="JeanR">实际上,我只能使用 John 的输入操作教程的一步。 一旦我使用了教程中的代码、它就不会再编译了。

    您在教程和 CCSv10中看到了什么错误?  您关注的是什么教程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    很抱歉有误解。

    CC2640R2不支持 SysConfig。 若要成功构建 CC2640R2 plase、请使用 CCS 9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John & Marie:

    我要学习的教程是:

    到目前为止、我已经安装了 CCS v9。

    • 在 CCS v10中、我从 Marie 处了解到 CC2640R2F 的 syscfg 不受支持? 是这样吗?

    从教程步骤'Task 1 - Replacing the contents of hello.c'中、我需要更改 syscfg 文件。 由于还没有 syscfg 文件、我了解到可以通过创建扩展名为.syscfg 的空文件来创建一个文件、并接受在项目范围内使用它。 然后、我需要填写 syscfg 基础知识、如选择 SDK 和器件。 此外、我需要从构建中排除'CC2640R2_LAUNCHXL.c'。 适用于 CCS v10的示例。 但是、该教程的代码示例不再起作用。 (当我卸载 CCS v10时、我无法再说确切的错误是什么。 我尝试研究过、但没有得出结论。)

    现在、使用 CCS v9、创建 syscfg 似乎不再有效。 我可以创建 syscfg、但我无法再选择 SDK、仅选择器件。 因此(我猜)、TI-RTOS 选项不会显示在 syscfg 编辑器中。

    • 第一个问题:在使用 CC2640R2F 器件时、应该使用哪个 CCS 版本?
    • 如何使 TI-RTOS 教程正常工作?

    请您与我保持非常明确的联系、因为我还没有足够的 CCS 经验来了解许多给定的内容。 :-)谢谢!

    非常感谢!!

    谢谢

    让

    编辑:

    封装概述对我来说是这样的(一起碎裂):

    在 CCS v9中创建 syscfg 时、我得到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Marie 的反馈、最好不要为此器件使用 SysConfig。  TI-RTOS 的 SimpleLink Academy 教程似乎显示了错误的指令。  我们的大多数 SimpleLInk 器件都使用 SysConfig、因此这必须是一个通用模块。

    您可以做的一件事是查看 SimpleLink Academy 的旧版本。  此链接是否显示它适合您:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=krol.2c__2.40.00.32&a=krol.2c__3.10.00.15&a=krol.2c__3.20.00.21&a=krol.2c__3.30.00.20&a=krol.2c__3.40.00.10&node=AMtnZk2LTvHnhgseIRtw-w__krol.2c__3.10.00.15

    在 CCSv10中看到的构建错误。  问题是编译器和 SDK 中 C 运行时库的兼容性问题。  如果您将来最终使用 CCSv10、您可以通过在 CCS 中安装旧的18.12编译器来解决此问题。  这可以通过选择"安装代码生成编译器工具"从"帮助"菜单中完成。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的总结。

    对于作为客户的我、它提出了以下问题:

    • 是否不支持 syscfg、因为该器件将不再受支持、甚至会被淘汰?
    • 使用旧编译器是否意味着将来我必须对该编译器进行内容处理、并且由于缺少器件支持、将不再进行升级?

    我之所以提出这一问题、是因为我们正在将该器件用于大规模产品。

    谢谢!

    谢谢

    让

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean、

    我必须将有关 CC2640R2状态的第一个问题留给 Marie。

    对于编译器的第二个问题、您有选项。  尽管18.12.x 是一个"较旧"的编译器、但它仍然是我们所称的长期支持(LTS)版本、因此我们会继续为其执行维护版本。  因此您可以继续获得错误修复。

    SDK 的每个版本都将使用特定的 LTS 编译器流进行验证。  在这种情况下、SDK 的4.10版本指定了18.12.x 编译器。  如果您坚持使用 SDK 的这一版本、则应坚持使用18.12.x 编译器流。  现在、SDK 的下一个版本很可能会通过20.2.x LTS 编译器进行验证。  如果选择升级到该 SDK、则还会升级编译器。  CCS 可以与许多不同版本的编译器、SDK、XDCTools 配合使用。  每个项目指定要使用的版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    CC2640R2仍然受支持、并且不会被逐步淘汰。

    如果您看看最后几个 SimpleLink CC2640R2 SDK 版本、您会发现我们仍在为该器件添加新功能、但主要重点是修复错误。

    您可以在此处阅读有关德州仪器对器件长期支持承诺的更多信息: