Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试使用-ccs.args 将参数传递给编译器编译命令 ,但工具似乎完全忽略了 arg_file 中的内容。
使用 CCS 10.0。 在 cygwin 和 DOS 上运行。
添加了几个用于调试的简单代码行:
#if 已定义(Gen3_CONTRAL_BUIL_CPU1)
错误"CPU1"
#Elif defined (Gen3_CONTRAING_BUIING_CLA)
错误"CLA"
其他
错误"undef"
#endif
##这里是我的参数文件、名为:test
$ cat 测试
--define=Gen3_CONTRAL_BUIK_CLA
即使参数文件定义 了 Gen3_CONTRAL_BUIL_CLA、编译器仍然看不到它、并且调用了#error "undef"。 我可以在参数文件中写入任何垃圾、结果相同。
我知道测试文件可以正常工作、因为如果我在 CCS GUI 中使用它并更新项目设置以使用--cmd_file=test、它可以正常工作。 "#ERROR CLA"被调用。
提前感谢。
##这是我的命令行和输出
HDUONG@笔记本电脑- HDUONG /cygdrive/c/ti/ccs1000/ccs/eclipse
$./eclipsec -noSplash -data "c:\Users\legend\OneDrive"工作代码\Gen3_ws_laptop"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects gen3_pjt -ccs.configuration CPU1_FLASH -ccs.args "c:\Users\legend\OneDrive" Work\code\gen3_DSP\test"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CCS 无头构建正在启动... [周三、6月03日20:42:12 PDT 2020 ]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
预处理...
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
正在构建...
****为项目 Gen3_pjt 构建配置 CPU1_FLASH ****
"C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
编译文件:"../src/control/control.c
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml -mt ---cla_support=cla2 -float_support=fpu64
--idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 -O2 --opt_for_speed=0 --fp_mode=relaxed --fp_reassoc=on --ie.
DE_PATH="C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp/gen3_pjt --include_path="C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp
Gen3_pjt/inc/hal"--include_path="C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp/gen3_pjt/inc/cli --include_path="C:/Users/le
gend/OneDrive/Work/code/Gen3_DSP/Gen3_pjt/inc/core"-include_path="C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp/gen3_pjt/in
c/control"--include_path="C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/include --include_path="C:/Users/legen
D/OneDrive"工作/代码/Gen3_DSP/供应商/ti/C2000Ware/device_support/f2838x/headers/include"-include_path="C:/Users/legend/On
eDrive/Work/code/Gen3_DSP/供应商/ti/C2000Ware/device_support/f2838x/common/include"-include_path="C:/Users/legend/OneDriv
E/work / code/Gen3_DSP/供应商/ti/C2000Ware/libraries/math/CLAmath/c28/include"--include_path="C:/Users/legend/OneDrive/work
code/Gen3_DSP/供应商/C2000Ware/driverlib/f2838x/driverlib"- include_path="C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp/v
vendel/ti/C2000Ware/driverlib/f2838x/driverlib/inc"--advice:performance=all --define=_flash --define=debug --define=cpu1 -g
--c11 --printf_support=minimal --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_
subsections=on --abi=eabi --cla_background_task=on --cla_signed_compare_workariter=on --asm_listing --preproc_with_compile
--preproc_dependence="src="src/control/control.d_rain"--obj_directory="src/control""./src/control/control.c
>>编译失败
src/control/subdir_rules.mk:9:目标'strc/control/control.obj'的配方失败
"C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp/gen3_pjt/inc/core/gen3_defs.h "、第92行:致命错误#35:#ERROR 指令:"u
NDEF"
1在编译"../src/control/control.c 时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[src/control/control.obj]错误1.
(笑声)
>>编译失败
src/hal/subdir_rules.mk:9:目标'strc/hal/wm_hal.obj'的配方失败
"C:/Users/legend/OneDrive/work/code/gen3_dsp/gen3_pjt/inc/core/gen3_defs.h "、第92行:致命错误#35:#ERROR 指令:"u
NDEF"
1在编译"../src/hal/pwm_hal.c 时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[src/hal/pwm_hal.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
CCS 无头构建完成! 1个项目中有1个有错误。