请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 主题中讨论的其他器件:TM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
我不熟悉 TI 微控制器和一般电子产品。 我在这里有一个 EKTM4C123GXL、我已经用一根微型 USB 电缆将它连接到了我的 PC。 它被我的 PC 识别、活动 LED 亮起。 遗憾的是、在桌面版 CCS 上使用 Resource Explorer 时、无法识别我的微控制器。 显示"no board detected"(未检测到电路板)。 我知道我在这里没有提供太多信息、但这就是我在这里工作的全部内容。
据我所知、微控制器没有相关的驱动程序、因此我认为这不是问题。 使用资源管理器的联机版本时也会发生这种情况。 我正在运行具有最新版本 CCS 的 Windows 10。
感谢您提供的任何建议。