This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:CCS Cloud -它能做什么

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911527/ccs-ek-tm4c123gxl-ccs-cloud---what-can-it-do

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

CSS Cloud 是基本的 CSS 演示、还是真正的编程工具? 我尝试使用它、但没有太多的运气。

例如、我在 CCS Cloud 中找不到 include 文件。 哪些可用、它们位于何处?

我正在尝试创建一个需要以下 include 文件的程序。

#include "tm4c123ghp6.h"

由于我在 CCS Cloud 中找不到 include 文件、我在测试程序中直接键入了上述 include 语句。 但是、当我编译程序时、CCS Studio 显示它找不到它。

这是我的整个程序。 如何在 CSS Cloud 中运行此功能?

========================================================================================================================================

#include "tm4c123ghp6.h"
/**
 * main.c
 *
int main (空)
{
    
   SYSCTL_RCC_R |= 0x02400540;//系统时钟设置
    
   返回0;
}

========================================================================================================================================

最后、如何在 CSS Cloud 中查看"tm4c123ghp6.h"文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    CCS Cloud 主要用于评估和早期开发、之后人们通常会迁移到我们的专业桌面工具。

    就包含文件而言、它们实际上可以位于两个位置。  如果您从示例项目开始、他们通常会引用 SDK 中包含的 include 文件。  该 SDK 将位于云中。

    如果您是从头开始项目、则应将包含文件直接添加到项目中。  编译器随附的包含文件可以#included 作为这些文件的路径自动是项目选项的一部分。

    我建议从示例项目开始、然后对其进行修改。  我在这里导入了这个项目:

    它具有针对 TIvaware 的 include 搜索路径设置:

    tm4c123gh6pm.h位于 TIvAware 下的\inc 文件夹中

    因此、对于该项目、我可以使用#include 来引用它

    我在这里做了这项工作:

    然后、如果我想查看文件、我可以转到#include 行并选择跳转到定义

    此致、

    John