This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:过滤表达式中的硬件寄存器字段

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911947/ccs-msp430g2553-filtering-hardware-register-fields-in-expressions

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

在表达式中、是否可以从 SFR 中选择单个位? 例如、在中

    

是否可以沿 Timer0_A3_TA0CTL_TAIE 行创建表达式、以便在表达式列表中看到单行条目、从而避免不必要的混乱?

另外:我很困惑的是,TA0CTL 的组件被认为是指针:1类型,其中 Port_1_2_P2IE 的组件被认为是<8位无符号>:1类型。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="PF9244"]是否可以创建一个表达式、使其与 Timer0_A3_TA0CTL_TAIE 的行大致相同、以便在表达式列表中看到一行条目、从而避免不必要的混乱?

    不支持该粒度级别。 它仅由寄存器本身决定。 抱歉

    [引述 USER="PF9244"]回答:我很难理解 TA0CTL 的组件被认为是指针:1类型,而 Port_1_2_P2IE 的组件被认为是<8位无符号>:1.[/引号]类型。

    我不是器件 xml 格式的专家、但这可能是由于寄存器在其各自的模块 xml 文件中的定义方式所致。

    谢谢

    Ki