This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:使用 eepromwriter 对 IBL 二进制文件进行编程后、启动失败???

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911416/ccs-tms320c6678-after-program-ibl-binary-with-eepromwriter-boot-fail

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是新手、

我有一些问题...

我有 tmsevm6678le 板…

在 IBL NAND 引导模式下、我检查了引导 IBL 打印...

然后、我尝试使用 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/451825 和 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/115298在 EVM 中进行 EEPROM 写入测试

我已使用发布的 IBL/src/make/bin/i2c_0x51_c6678_le.bin、i2cparam_0x51_c6678_le_0x500.out、i2cConfig.gel……

我使用了 CCS 9.1.0

DIP 开关模式未启动

IBL 程序和 i2c 表处理正常

然后、我将映像0上的引导模式更改为 IBL NAND 引导

但是,我没有看到 UART 打印...

体帮助~!