This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:禁用 SysConfig 时出现问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910602/ccs-launchxl-cc26x2r1-issues-with-disabling-sysconfig

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遵循 SimpleLink 用户指南中列出的指南、了解如何禁用 SysConfig 以冻结配置文件。

但是、按照列出的指南执行操作后、我在重建项目时收到许多错误。 我使用的 CCS V10的所有内容都是最新的。 我收到的错误与.opt 文件有关。 即使在 Build Properties -> Arm Compiler -> Advanced Options -> Command Files 中更改了这些文件的位置、它仍会在标准 Debug/syscfg/文件夹位置中查找这些文件。  

是否有任何关于如何强制其查看移动文件的想法? 我还成功地从我的编译中排除了.syscfg 文件。  

说明资源路径位置类型
无法打开命令文件"syscfg/ti_ble_app_config.opt":没有此类文件或目录 CC26X2R1_LAUNCHXL_Fxns.c /project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/启动 C/C++问题

说明资源路径位置类型
无法打开命令文件'syscfg/ti_build_config.opt':没有此类文件或目录 CC26X2R1_LAUNCHXL_Fxns.c /project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/启动 C/C++问题

在按照指南进行构建时、我会收到54个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在 CCS 中、选中 Project Options->ARM Compiler -> Advanced Options -> Command files  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我已指派一位专家为您提供有关这方面的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    根据我的理解、您遵循了用户指南中所述的"方法2"。 是否可以尝试使用"方法1"(此处)?

    对于 CCS 10、还必须遵循 SDK 4.10 (或后者)用户指南中提供的步骤。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。 我尝试了这两种方法,但都没有成功。 我认为 CCS V10中存在错误、因为我可以使它在 CCS v9.3上完美工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您正在将 SDK 4.10与 CCS10结合使用、并且您是否遵循了 SDK 4.10文档中提供的指导?

    此致、