This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:外部 USB TTL UART 电缆

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910805/ccs-cc1352p-external-usb-ttl-uart-cable

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

我以前使用提供 FTDI 芯片读取串行端口和串行终端程序、例如委托开发套件连接到 Zigbee 集线器。 我尝试将外部 USB 电缆与 FTDI 芯片配合使用、串行终端上显示的提示略有不同。 例如、它不再显示用户可以选择的选项菜单、例如佣金。 使用外部电缆时,菜单基本上无法正确打印。

是否有解决方法?

我正在使用以下电缆之一:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、您好!

    可以、我建议您下载并安装 TTL 电缆公司提供的驱动程序。

    此外、请确保接地引脚和 VCC 引脚正确连接、您只需要 RX/TX 引脚不连接其他引脚。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也可能是由于终端软件造成的。 您是否使用相同的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、在终端程序运行时需要重置 micro 闪存、以便正确打印菜单。 我将 RST 引脚短接以执行此操作。 全部都是固定的