This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054F:GUI Composer

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911139/ccs-tms320f28054f-gui-composer

器件型号:TMS320F28054F

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 GUI Composer 中的仪表板项目运行程序时遇到问题。 我正在使用 XDS100v3 JTAG 调试器、所有设置似乎都已正确配置。 电路板连接成功、并显示程序已下载、但未运行。 有时(但很少)在我按下电路板上的复位按钮并重新启动程序后、它将起作用。 该程序在 Code Composer Studio 中运行正常。

我的 GUI 仅包含一个简单的转盘、其值已添加到程序中的变量中。 当程序运行时、我可以使用转盘更改该变量。

不确定问题可能是什么、TI Cloud Agent 似乎已完全连接。 我需要 CCS Cloud 还是其他我缺少的内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 GUI Composer 能够连接到电路板并成功下载程序、那么云代理方面的事情似乎是可以的、我希望事情能够正常工作。

    您是否使用在线 GUI Composer 创建了 GUI 仪表板? 您使用的是哪个板? 如何验证程序是否未运行?
    您使用的是哪个版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Linux 操作系统上使用在线 GUI Composer v2。 这是一款具有 TMS320F28054F 微控制器的定制电路板。

    如果我看到两个 LED 按照设置的方式切换、并且使用示波器探测电路板以读取我在程序中输出的 PWM 信号、我可以验证程序是否正在运行。 当程序在 GUI Composer 中工作时、这两种情况都发生了、但当我似乎没有做任何不同的事情时、这种情况只发生了一次或两次。

    我使用的是 CCS v10.0.00010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Braden Loughnane"]当程序在 GUI Composer 中工作时,这两个事件都发生了,但当我似乎没有做任何不同的事情时,这种情况只发生了一次或两次。

    因此、当您使用 GUI Composer 下载程序时、它在多次尝试中仅运行一次或两次。 但通过 CCS 下载时、它每次都按预期运行。 是这样吗?  

    由于您提到了定制板、我想知道使用 CCS 进行下载/调试是设置一些定制 GEL 设置还是其他正常运行所需的条件。 代码是从 RAM 还是闪存运行?

    我假设导出 GUI Composer 应用并在 CCS 桌面视图中运行(如 此处所述)也正常、因为程序仍在从 CCS 下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我在闪存上运行。 我会尝试下载它以在桌面视图中运行、但事实证明、我不再需要为该项目制作自己的 GUI。

    谢谢