This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:如何获取 C6000 CGT 的旧版本

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911296/ccs-tms320c6747-how-to-get-older-version-of-c6000-cgt

器件型号:TMS320C6747

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要 C6000代码生成工具 v6.1.9来支持我的客户。
在 TI 网站上、有 v7.3.x 和更高版本。
software-dl.ti.com/.../download_archive.htm

是否有任何方法可以获得 CGT v6.1.9?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 CCS 中内置的更新功能、您可以获取 C6000版本6.1.23。  此版本在各个方面都与6.1.9版相同、只不过它有更多的错误修复。  在 CCS 中、选择 Help | Install Code Generation Compiler Tools。  请参阅下面随附的屏幕截图。

    谢谢、此致、

    乔治