This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2640R2F-Q1:如何实现集成环境

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910923/compiler-cc2640r2f-q1-how-to-make-the-integration-enviournment

器件型号:CC2640R2F-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们不熟悉 BLE 产品、也不熟悉如何设计与移动电话通信的硬件。

我们将使用 Code Composure Studio 进行正式开发(我希望它可以)。

下一步是为系统集成商创建源代码控制和编译环境。

我是否可以知道是否有适合这种情况的良好文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我正确理解了您的帖子、您正在寻找有关如何在您的环境中安装 Code Composer Studio 的信息、对吧? 如果是、您可以从以下位置的 Code Composer Studio 用户指南第3章开始:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    安装后、您可以转到上面的用户指南第5章、了解为您的器件下载和安装相应 SDK 的过程、这是开始代码开发的推荐方法。 每个 SDK 都附带一个名为 Simplelink Academy 的配套教程系列、该教程是更快速地熟悉软件的方法。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafel:

    感谢您的回答。

    安装了我的 CCS 和 SDK、即开发环境正常工作。

    现在我想设置 GIT repo:所以我想知道哪个文件/文件夹的版本控制与我们的软件集成团队稍后将使用相同的 repo 进行编译。

    以及如何为不了解 CCS 的软件集成商团队打造编译器环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    [引用 user="pawan Gupta"]我现在要设置 GIT repo:因此我想知道软件集成团队稍后将使用哪个文件/文件夹来控制版本。

    请查看以下页面:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_source-control.html

    [引用 user="Pawan Gupta"]以及如何为不了解 CCS 的软件集成商团队创建编译器环境。

    您的软件集成商需要编译整个项目还是只链接几个文件? 由于编译器、SysConfig 和 SDK 可作为独立的可执行文件单独下载、因此您可以重新创建具有所有依赖项的编译、以使用 gmake 等构建器执行命令行操作。  

    这与环境和项目极其相关、因此无法制定涵盖所有方案的通用规则-在本例中、我们没有涵盖此方案的参考页面。

    可以帮助您构建此命令行环境的一个方面是、您的 CCS 工程的输出目录(调试、发布等)具有一个可供命令行工具 gmake 使用的 makefile -此 makefile 可根据您的环境进行调整。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔