This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:定制板上的简单外设程序存在问题

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910680/ccs-cc2652r-problem-with-simple-peripheral-program-on-custom-board

器件型号:CC2652R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CC2652R 创建了一个带有电池的定制板。  

使用电路板上的 XDS110和 cJTAG 连接器、我能够下载简单的外设程序并将定制板连接到我的手机。 但是、当我断开所有 cJTAG 线和探针与电路板的连接并再次尝试时、BLE 扫描仪中出现了几个"多个外设"、每秒出现一个新外设、我无法连接到其中任何一个。

有人建议为什么会发生这种情况、以及如何解决这种情况?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lauk、

    您使用了哪个 SDK 以及哪个项目?

    0) 0)您是否已了解 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 D) ?

    1) 1)首先尝试使用最新版本的闪存编程器2 (强制批量擦除)对闪存进行完整擦除。 然后重新加载您的代码。   

    2) 2)定制板上的复位线路上是否有上拉电阻器和去耦电容器(参考设计副本)?

    3)

    a)使用了哪种32kHz 晶体和负载电容器?

    b)您是否通过验证了32kHz 时钟精度  

    您可以查看我们的 TRM 第13.3.4章、将32kHz 系统时钟(LF 时钟)映射到 DIO。 正如我们的 TRM 中所述、除关断模式外、它在所有功耗模式下都输出 LF 系统时钟信号。

    您只需执行以下操作:

    IOCPortConfigureSet (IOIDn、IOC_PORT_AON_CLK32K、IOC_STD_OUTPUT);
    AONIOC32kHzOutputEnable (); 

    c)您还可以测试使用内部 RCOSC_LF 作为 SCLK_LF 源、以部分验证32kHz 外部 XTAL 是否是问题所在。  
    您可以按照下面的应用手册使用 RCOSCLF 配置器件
    www.ti.com/.../swra499

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    我正在使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78和该项目  

    0)我已经完成并尽可能地接近硬件配置。

    1) 1)我尝试过、但仍然无法正常工作

    2)是的、一个100k Ω 上拉电阻器和一个1uF 电容

    3 A)我使用两个12pF 电容器和以下晶体:  

    ABS07-32.768kHz-7-T

    b)我将尝试所有晶体测试并更新结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否使用示波器检查所有相关的电源线、并确保它们干净且处于正确的电平? 调试器未连接时、定制板可能未正确供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    一些更新;

    简单外设程序已经禁用了外部振荡器。 我尝试删除程序中的代码、以便使用板载振荡器、但问题仍然存在。

    今天稍后、我将尝试使用示波器测量电力线、然后返回给您。 不过、我已经使用万用表测量了数据表中所述的 VDDR 和 DCOPUL 线路、并测量了以下值:

    VDDR= 1.68V
    DCOUPL = 1.27V  


    然而、我注意到的一个问题是 nRESET 引脚线路上的电容器未接地、这是否是问题? 我将重新放置该电容器并重试!

    此致

    劳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次更新!

    我解决了这个问题、结果是您说过电源无法真正进入 MCU 的坏情况。 事实证明、我在 DCDC 引脚上焊接电感器的情况很糟糕、我对电感器进行了重新焊接、现在它可以工作了! 感谢所有的帮助!

    此致

    劳克