This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2PXEVM:2PX 以太网 RGMII0寄存器 GAND_RX_FRAMES 增加但无响应

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910514/compiler-tda2pxevm-2px-ethernet-rgmii0-register-good_rx_frames-is-increase-but-no-response

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的支持者:  

我有一个客户板,带有 TDA2Px 和一个用于新项目的开关(sja1105P), 我尝试向 TDA 发送 ARP 包并读取名为'gore_RX_frames'的寄存器,计数器每次都会增加,但我无法从 TDA 获得任何响应。

我尝试将"CPSW_CONTRAINL"设置为"FIFO_LOIP"、并且可以接收来自 TDA 的回波。

是否有人可以给我一些建议来 分析这个问题? 我真的不知道如何继续当前的工作。

VisionSDK 3.7.0;

BIOS。

感谢您的支持。

此致、

LAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我是否有任何更新?

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAN、

    请确认有关 CPSW 配置的更多详细信息。 您应该在双 MAC 模式下配置 CSPW、而不是将其配置为交换机。

    您能否确认外部交换机是否按预期配置、这是否与 MDIO 分开完成?

    检查

    VISION_SDK\links_fw\src\rtos\utils_common\NDK\NDK_NSP_HOOS.c

    GMACSW_Config * GMACSW_getconfig (空)

    {

    …

    pGMACSWConfig->macInitCfg[i]。mdioModeFlags = MDIO_MODEFLG _NOPHY;

    …

    pGMACSWConfig->macInitCfg[i].macConnectionType = MAC_connection_TYPE_RGMII_FORCE_100_Full;

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../uartDebugInfo.txtHiDave、
          感谢您的回复。

    ‘在‘ndk2nsp.h 文件中定义了宏‘DUAL_MAC_MODE’,并重建了整个项目 Clean -> Build’, 但是,在启动到应用程序后,‘P0_TX_IN_CTL’显示的寄存器信息不在双 MAC 模式下,我认为一定会有漏掉的内容。(我在末尾附加了 UART 调试信息,并附加了附件)

     

    2.我在 DaVinci 中检查了交换机配置,它看起来是正确的。 我们的硬件原理图如下所示

    仅 RGMII[0]连接到开关。

     

     

    3.I 已‘功能 GMACSW_Config *GMACSW_getconfig (void)’:

    ‘μ A

                          #if 已定义(Board_type_TDA2PX_EVM)

                          pGMACSWConfig->macInitCfg[i]。mdioModeFlags = MDIO_MODEFLG _NOPHY;

                          /*

                          * TDA2P EVM 具有支持带内检测的 DP83867。

                          *

                          pGMACSWConfig->macInitCfg[i].macConnectionType =

                                  MAC_CONNECT_TYPE_RGMII_FORCE_100_FULL;

                                  //MAC_CONNECT_TYPE_RGMII_FORCE_1000_FULL;

                          其他

                          /*

                           * Vayu EVM 上的 National PHY 不支持默认带内检测模式。

                            *除非 Tx 时钟、否则 PHY 的 Rx 时钟似乎不会生成

                            存在 Vayu 设备中的*。 因此、将模式设置为强制1Gbps 启动。

                            *

                          pGMACSWConfig->macInitCfg[i].macConnectionType =

                                  MAC_CONNECT_TYPE_RGMII_FORCE_100_FULL;

                                                  //MAC_CONNECT_TYPE_RGMII_FORCE_1000_FULL;

                          #endif

    ”

     

    它看起来是正确的。

     

    4.寄存器信息

    独木舟客户端发送了 arp 数据包、但我无法从 TDA 获得响应

     

    我通过以下代码打印了部分寄存器信息:

    ‘μ A

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 305 ale_control Reg:%X HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484D08));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 306 CPSW_flow_control 注册器:%X HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484024));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第307行 CPDMA_TX_CONTROL 寄存器:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484804));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第308行 CPDMA_RX_control 注册器:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484814));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 309 CPDMA_DMASTUS Reg:%X HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484824));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 310 ale_PORTCTL0 Reg:%X HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484D40));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第311行 ALE_PORTCTL1注册:%X HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484D44));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 312 ale_PORTCTL2注册器:%X HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484D48));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 313 ale_PORTCTL3注册器:%X HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x4844C));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 314 ale_PORTCTL4注册器:%X HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484D50));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 315 ale_PORTCTL5 Reg:%X HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484D54));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 316 sl_MACCONTROL 寄存器:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484DC4));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第317行 sl_MACSTATUS 注册器:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484DC8));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第318行 MDIO_Alive 注册器:%X HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x485008));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 319 WR_control Reg:%X HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x485208)));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 行320 P0_control Reg:%X HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484100));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第321行 P0_TX_IN_CTL 注册器:%X HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484110));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 322 P0_port_vlan Reg:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484114));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 323 p1_control Reg:%X HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x48484200));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第324行 P1_TX_IN_CTL 寄存器:%X HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484210));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 325 p1_port_vlan Reg:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484214));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 326 P2_control Reg:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x48484300));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c 第327行 P2_TX_IN_CTL 注册器:%X HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484310));

          vps_printf ("network_ctrl_tsk.c line 328 P2_port_vlan Reg:%X HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"、RD_MEM_32 (0x484314));

    ”

     

     

    UART 信息:

    ‘μ A

    [主机]    30.682791 s:network_ctrl_tsk.c 行274 MDIO_Control Reg:41000059 HAHAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.682791 s:network_ctrl_tsk.c 行275 CTRL_core_pad_RGMII0_RXC 注册器:40100 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682821 s:network_ctrl_tsk.c 行276 CTRL_core_pad_RGMII0_TXC 寄存器:100 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682821 s:network_ctrl_tsk.c 行277 CONFIG_REG_2 IODelay 注册器:5DE HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682821 s:network_ctrl_tsk.c 第278行 RX_CRC_ERRORS:0 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682852 s:network_ctrl_tsk.c 第279行 RX_DMA_Opts 注册器:0 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682852 s:network_ctrl_tsk.c 行280 TX_undrun 注册器:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682852 s:network_ctrl_tsk.c 第281行:Good TX_frames Reg:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682882 s:network_ctrl_tsk.c 行282 Good RX_frames Reg:12 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682882 s:network_ctrl_tsk.c line 283 CPSW_SOFT_IDLE 注册器:0 HAHAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.682882 s:network_ctrl_tsk.c 行285 CTRL_core_SMA_sw_1注册器:0 HAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.682913 s:network_ctrl_tsk.c line 294 CPSW_control Reg:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682913 s:network_ctrl_tsk.c 第305行 ALE_CONTROL 寄存器:80000010 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682913 s:network_ctrl_tsk.c 行306 CPSW_flow_control 注册器:1 HAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.682943 s:network_ctrl_tsk.c 第307行 CPDMA_TX_CONTROL 寄存器:1 HAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.682943 s:network_ctrl_tsk.c 第308行 CPDMA_RX_CONTROL 寄存器:1 HAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.682943 s:network_ctrl_tsk.c 线路309 CPDMA_DMASTUS 注册器:8000000000 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682974 s:network_ctrl_tsk.c 行310 ale_PORTCTL0注册器:3 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682974 s:network_ctrl_tsk.c 第311行 ALE_PORTCTL1注册器:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.682974 s:network_ctrl_tsk.c line 312 ale_PORTCL2注册器:0 HAHAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.683004 s:network_Ctrl_tsk.c 行313 ALE_PORTCTL3注册器:0 HAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.683004 s:network_Ctrl_tsk.c 行314 ALE_PORTCTL4注册器:0 HAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.683004 s:network_ctrl_tsk.c 第315行 ALE_PORTCTL5注册器:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683035 s:network_ctrl_tsk.c line 316 sl_MACCONTROL 注册器:20039 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

    [主机]    30.683035 s:network_ctrl_tsk.c 第317行 sl_MACSTATUS 注册器:8000000 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683035 s:network_ctrl_tsk.c 第318行 MDIO_Alive 注册器:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683065 s:network_ctrl_tsk.c line 319 WR_control Reg:A HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683065 s:network_ctrl_tsk.c 行320 P0_control Reg:0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683065 s:network_ctrl_tsk.c 第321行 P0_TX_IN_CTL 寄存器:40C0 HAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683096 s:network_ctrl_tsk.c 行322 P0_port_vlan Reg:0 HAHAHAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683096 s:network_ctrl_tsk.c 第323行 P1_control 注册器:0 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683096 s:network_ctrl_tsk.c 第324行 P1_TX_IN_CTL 注册器:80040C0 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683126 s:network_ctrl_tsk.c 第325行 P1_port_vlan 注册器:1 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683126 s:network_ctrl_tsk.c 行326 P2_control Reg:0 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683126 s:network_ctrl_tsk.c 行327 P2_TX_IN_CTL 注册器:80040C0 HAHAHAHAHHAHAH

    [主机]    30.683157 s:network_ctrl_tsk.c 第328行 P2_port_vlan 注册器:1 HAHAHAHAHHAHAH

    ”

    非常感谢。

    此致。

    LAN。