This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:GUI 的生命体征实验室问题

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911144/ccs-awr1443boost-vital-signs-lab-problem-with-the-gui

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我面临的问题与这篇文章中提到的问题完全相同: e2e.ti.com/.../3135965

您上次的响应与 EVM 的版本有关、然后锁定了该线程。

我无法在任何地方找到 EVM 的版本、但在上面的标记处、它看起来是 REV B  

这是否意味着我不能将生命体征实验用于此模块?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、无需回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos、

    我很高兴您能够解决您的问题。 此问题将被视为已解决并已解决。

    此致、
    Kyle